请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9535 工具/软件:
尊敬的团队:
我正在寻找 具有以下要求的 I²C Portexpander:
- 3.3V 电源
- 我们总共需要16个输出和4个输入(目前我将使用两个 TCA9535)
- 高输出电流有利于直接驱动7段、但不是强制性的 (我还可以添加外部驱动 FET)
- I ² C (无 SPI 或 I²C 协议)
- 如果可能、有效期超过10年
- 价格敏感
- 音量尚未清除(我需要询问 PM)
谢谢你。
此致、
Wouter Kragt