This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关 SN65DSI86ZXHR 的问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498914/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86zxhr

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:

您好:

我可以提出问题吗? 目前、已捕获了 TI 芯片 SN65DSI86ZXHR 的寄存器。 正常和异常寄存器与0x12寄存器之间存在差异。 您能否说明该寄存器的功能以及该差异可能产生的影响? 谢谢!
客户目前在其项目中遇到30%睡眠唤醒白屏问题、需要尽快澄清和确认主板问题。 谢谢您!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能分享初始化序列的 I2C 寄存器写入操作。 您的应用中使用的 DSI 时钟速率是多少?

    请检查 0xF1 - 0xf8寄存器、以了解工作和问题案例中报告的错误。

    唤醒白屏与什么相关? 输入在此期间是否未发送 DSI 或是否使用挂起模式?  客户是否使用内部测试模式进行了测试、并验证其工作是否一致?

    此致、
    Ikram