请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 工具/软件:
您好:
我可以提出问题吗? 目前、已捕获了 TI 芯片 SN65DSI86ZXHR 的寄存器。 正常和异常寄存器与0x12寄存器之间存在差异。 您能否说明该寄存器的功能以及该差异可能产生的影响? 谢谢!
客户目前在其项目中遇到30%睡眠唤醒白屏问题、需要尽快澄清和确认主板问题。 谢谢您!!!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我可以提出问题吗? 目前、已捕获了 TI 芯片 SN65DSI86ZXHR 的寄存器。 正常和异常寄存器与0x12寄存器之间存在差异。 您能否说明该寄存器的功能以及该差异可能产生的影响? 谢谢!
客户目前在其项目中遇到30%睡眠唤醒白屏问题、需要尽快澄清和确认主板问题。 谢谢您!!!