This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:TIDA-020060

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020060, DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495986/dp83tc812s-q1-tida-020060

器件型号:DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020060

工具/软件:

您好、

我对100B-T1 PHY 和 PoDL 有一些问题。

您已经为 DP83TC812S-Q1开发了 PoDL、这是 TIDA-020060参考 EVB。

您是否具有 TIDA-020060合规性测试的经验?

我认为 PoDL 的电感器会导致抖动问题。 我想知道相关技巧。

如果您通过了包括 Podl 在内的合规性测试、我想将 DP83TC812S 应用于我们的项目。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeseul:

    您是否拥有 TIDA-020060合规性测试的经验?

    您指的是 PMA 测试?  

    [引用 userid="648919" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495986/dp83tc812s-q1-tida-020060 ]我认为 PoDL 的电感器会导致抖动问题。 我想得到一些技巧。

    您能详细说明一下导致抖动问题的电感器吗?

    Unknown 说:
    如果您通过了包括 podl 在内的合规性测试、我想将 DP83TC812S 应用于我们的项目。

    我将查看我们是否有关于 TIDA-020060 PMA 合规性测试的更多信息  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 IEEE、我们应该对 PHY 的抖动、压降、功率频谱密度、回波/去解版本损耗进行合规性测试。

    它也称为 PMA 测试。

    我认为电感器连接到 MDI 信号线会导致信号衰减、这就意味着抖动问题。

    如果是错的、请告诉我。

    如果您有 DP83TC812S PMA 测试的信息或文档、请与我联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeseul:

    DP83TC812S 的 PMA 测试合规性报告。 让我们将此对话移动到电子邮件主题、以便我可以共享这些文档。

    我的电子邮件是 n-peabody@ti.com

    电感器连接到 MDI 信号线

    TIDA020060在 以太网1000BASE-T1 (ADF32T-800N)的 MDI 线路上具有共模扼流圈。

    如果 CMC 的电感不够大、则可能会导致抖动。  

    4.7μH +50、-30%(100kHz 时)

     是  TIDA 设计中的 ADF32T-800N

    和  

    200 µH @ 100kHz

    是 建议用于812的 DLW43MH201XK2L

    这是电感之间相当显著的差异。  客户当前是否不符合抖动合规性要求?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    我会向您发送一封电子邮件。

    您拥有的 PMA 测试文档是否包含 Podl?

    在 TIDA 设计中、如果我们安装 PID77S-180m、我们应该在 CMC 上安装什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeseul:

    不、这仅适用于 DP83TC812。 我将在内部检查 TIDA 是否有 PMA 合规性文档。

    在 TIDA 设计中、如果我们安装 PID77S-180m、我们应该在 CMC 安装什么?

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduf49/tiduf49.pdf 

    请参阅表3-4

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在内部进行了检查、我们没有 TIDA-020060的 PMA 合规性报告以及抖动。

    此致、

    Nick