主题中讨论的其他器件:TIDA-020060、
工具/软件:
您好、
我对100B-T1 PHY 和 PoDL 有一些问题。
您已经为 DP83TC812S-Q1开发了 PoDL、这是 TIDA-020060参考 EVB。
您是否具有 TIDA-020060合规性测试的经验?
我认为 PoDL 的电感器会导致抖动问题。 我想知道相关技巧。
如果您通过了包括 Podl 在内的合规性测试、我想将 DP83TC812S 应用于我们的项目。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我对100B-T1 PHY 和 PoDL 有一些问题。
您已经为 DP83TC812S-Q1开发了 PoDL、这是 TIDA-020060参考 EVB。
您是否具有 TIDA-020060合规性测试的经验?
我认为 PoDL 的电感器会导致抖动问题。 我想知道相关技巧。
如果您通过了包括 Podl 在内的合规性测试、我想将 DP83TC812S 应用于我们的项目。
此致、
尊敬的 Yeseul:
您是否拥有 TIDA-020060合规性测试的经验?
您指的是 PMA 测试?
[引用 userid="648919" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495986/dp83tc812s-q1-tida-020060 ]我认为 PoDL 的电感器会导致抖动问题。 我想得到一些技巧。您能详细说明一下导致抖动问题的电感器吗?
Unknown 说:如果您通过了包括 podl 在内的合规性测试、我想将 DP83TC812S 应用于我们的项目。
我将查看我们是否有关于 TIDA-020060 PMA 合规性测试的更多信息
此致、
Nick
尊敬的 Yeseul:
DP83TC812S 的 PMA 测试合规性报告。 让我们将此对话移动到电子邮件主题、以便我可以共享这些文档。
我的电子邮件是 n-peabody@ti.com
电感器连接到 MDI 信号线

TIDA020060在 以太网1000BASE-T1 (ADF32T-800N)的 MDI 线路上具有共模扼流圈。

如果 CMC 的电感不够大、则可能会导致抖动。
|
是 TIDA 设计中的 ADF32T-800N
和
|
200 µH @ 100kHz
|
是 建议用于812的 DLW43MH201XK2L
这是电感之间相当显著的差异。 客户当前是否不符合抖动合规性要求?
此致、
Nick
尊敬的 Yeseul:
不、这仅适用于 DP83TC812。 我将在内部检查 TIDA 是否有 PMA 合规性文档。
在 TIDA 设计中、如果我们安装 PID77S-180m、我们应该在 CMC 安装什么?
https://www.ti.com/lit/ug/tiduf49/tiduf49.pdf
请参阅表3-4
-Nick