This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:检查原理图

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498458/ds90ub933-q1-check-schemic

器件型号:DS90UB933-Q1

工具/软件:

1.当前外围电路是否有问题
上电后、我们需要 WP 引脚保持高电平。 我们可以配置0x0D 寄存器来实现这一点吗? 目前、在测试期间、我们发现初始上电将为高电平、但它将被下拉、然后再次上拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的问题。 如果需要将 WP 设置为高电平、则需要在本地或通过远程 GPIO 控制将 GPIO1设置为高电平。 请参阅以下寄存器:

    关于整体原理图、此处 DOUT 引脚上的交流耦合电容器是不正确的。  

    对于该模式、您是否知道此处的目标设置是什么?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要实现的当前功能是从外部将 WP 连接到该串行器/解串器的引脚。 我们只需要在 Eepro 燃烧过程中将其拉低,并在任何其他时间保持高电平。 我们要确认的当前问题是:1. 能否实现连接到 GPO1端口的当前情况、即芯片上电时引脚被拉高? 如果可能、请提供寄存器的配置。
    2.如果 GPO1不工作、是否有推荐的接口来实现此功能并提供寄存器的配置。

    此外、我们需要确认我们测量的 GPO1波形。 此寄存器的0x0D 配置为(0x05)高阻抗状态、但这有点奇怪。 外部电路有一个上拉电阻器、那么为什么仍然存在高电平和低电平、还有两次呢? 请同时确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    关于波形、您是否知道在对 UB933进行哪些 I2C 读取/写入? GPO 的默认配置是通过下游串行器的远程控制启用输出、这可能导致 GPO 在设置为 tri 状态模式之前被拉至低电平。

    此致、

    Thomas