Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
对于与 TCAN1145-Q1唤醒匹配的数据字段、是否可以配置两个特定位位置同时匹配以用于唤醒? 此外、是否有办法检索触发唤醒事件的 CAN 消息的数据内容? 谢谢。
此致、
Ryker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1
工具/软件:
尊敬的专家:
对于与 TCAN1145-Q1唤醒匹配的数据字段、是否可以配置两个特定位位置同时匹配以用于唤醒? 此外、是否有办法检索触发唤醒事件的 CAN 消息的数据内容? 谢谢。
此致、
Ryker
您好、Ryker、
以下是有关局部联网工作原理的应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/slla521b/slla521b.pdf
不可以、无法通过这种方式进行配置、它需要 ID 字段或 ID 字段+ DLC 匹配、请参阅上面应用手册中的3.2。 对于数据字段匹配、只需一个位匹配即可成为有效的 WUF、因此不可能需要两位。
这里没有这样的寄存器来存储 CAN 消息、我的理解是 MCU 能够存储该消息、但这是 CAN 收发器的一项功能。
此致、
Sean