This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:数据字段匹配唤醒

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500644/tcan1145-q1-data-field-matching-wake-up

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

对于与 TCAN1145-Q1唤醒匹配的数据字段、是否可以配置两个特定位位置同时匹配以用于唤醒? 此外、是否有办法检索触发唤醒事件的 CAN 消息的数据内容? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    以下是有关局部联网工作原理的应用手册:
    https://www.ti.com/lit/an/slla521b/slla521b.pdf

    不可以、无法通过这种方式进行配置、它需要 ID 字段或 ID 字段+ DLC 匹配、请参阅上面应用手册中的3.2。 对于数据字段匹配、只需一个位匹配即可成为有效的 WUF、因此不可能需要两位。

    这里没有这样的寄存器来存储 CAN 消息、我的理解是 MCU 能够存储该消息、但这是 CAN 收发器的一项功能。

    此致、

    Sean