This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:可以放置在子板上吗?

Guru**** 2885720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496431/tusb522p-can-be-placed-in-daughter-board

器件型号:TUSB522P

工具/软件:

尊敬的团队:  

在 DS 中、显示 TUSB522P 位于主板中。 能否将其放置在子板上、而主机位于主板上? 主机和转接驱动器之间的距离将超过10000mil、有一条 FFC 线路连接 DB 和 MB。  

后续问题是:如何评估线路电容的影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    当主机位于主板上时、可以将 TUSB522p 放置在子卡上。 超过10000mil 的迹线长度对于 TUSb522p 来说可能太长、无法进行补偿。  

    要测量线路电容、您可以使用 TDE 或 LCR。 线路电容的影响是数据转换的较慢边沿。 最好使线路电容尽可能低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vish:  

    超过10000mil 的迹线长度对于 TUSb522p 来说可能太长、无法进行补偿。  

    请与您进一步核实、在数据表中、它描述的最大长度为20英寸。 是否必须小于10英寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    是的、数据表中也是如此、但数据表假设单条布线没有过孔、宽度为3.4mil。 在客户应用中、2个 FPC 连接器会有10000mil 的布线+抖动和损耗、以及 FPC 电缆的损耗。  

    转接驱动器只能考虑插入损耗、但无法很好地清除抖动。 这就是为什么我对您的应用中的最大布线长度更保守一点的原因。 TUSB522p 在这里可以工作、只是风险会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢。  

    如果 TUSB522P 存在此应用的风险。 TI 是否有其他具有成本效益的替代解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    遗憾的是、我们的产品系列中没有任何重定时器、但这种包含单独 MB 和子卡的拓扑更适合重定时器、而不是转接驱动器。 是否能够造成电缆损耗? 我可以尝试使用以下计算器来估计风险:

    e2e.ti.com/.../8156.RX-_2600_-TX-trace-length-budgeting-_2D00_-TI-information-_2D00_-selective-disclosure-_2D00_-revI.xlsx

    通过:TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是原理图审阅。  

    e2e.ti.com/.../TUSB522p_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_BYD_5F00_USBA_5F00_Right-_2800_4_5F00_10_5F00_2025_2900_.pdf

    我们是否有任何关于从 MB 到 TUSB522p 的路径丢失的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishesh、  

    MB 到 DB 之间没有电感器。  

    客户是否可以在引脚19、20中连接0 Ω 电阻进行调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    [引述 userid="529730" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496431/tusb522p-can-be-placed-in-daughter-board/5764962 #5764962"]

    MB 到 DB 之间没有电感器。  

    [/报价]

    这应该是可以的

    [引述 userid="529730" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496431/tusb522p-can-be-placed-in-daughter-board/5764962 #5764962"]

    客户是否可以在引脚19、20中连接0 Ω 电阻进行调试?  

    [/报价]

    是的、此处的0 Ω 电阻器没有问题。