This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:DS90CR286A 到 DVI1.0

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500242/ds90cr286a-ds90cr286a-to-dvi1-0

器件型号:DS90CR286A
主题中讨论的其他器件:TFP410

工具/软件:

我有一个具有集成 LVDS phy 的 NXP iMX9352。 数据表显示它支持常见的显示 LVDS 接收器、我假设这些接收器是24位 VESA 或 JEIDA 映射。

我使用 DS90CR286A 进行反序列化、并使用 TFP410最终输出 TMDS 通道。

如果 LVDS 输出已经符合某个标准、并且 TFP410是我的"RGB Receiver"、那么

我是否将 RX0-23 VSYC、HSYNC 和 DE 连接到 TFP410输入0-26。 在1:1直线连接中、使 RXout27断开连接

我是否需要将 RXout 27连接到 TFP410输入23以获得 R0/R6位并使 RXout23保持断开状态

DS90CR286A 让我对称为 RXout23的通用位的颜色映射感到困惑。

是否已在主机处理器输出中处理该映射、或者是否需要在解串器和 TFP410之间的硬件布线中处理该映射?

LVDS 到 HDMI 的应用手册过于模糊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    欢迎来到 E2E 论坛!

    TxIN23/RxOUT23被称为通用位、但在大多数情况下不使用、因为24位 RGB 视频总共包含27位(24位视频+ 3个同步信号)、并且 LVDS 帧有28个数据时隙。

    我是否需要将 RXout 27连接到 TFP410输入23以获得 R0/R6位并使 RXout23保持断开状态

    对于 RxIN3 (JEIDA)上的 LSB、RxOUT27将连接到 TFP410输入16。 对于 RxIN3 (VESA)上的 MSB、RxOUT27将连接到 TFP410输入22。 如果您愿意、可以使 RxOUT23保持断开状态。

    TFP410需要以下 R、G 和 B 元件的输入

    是否已在主机处理器输出中处理该映射、或者是否需要在解串器和 TFP410之间的硬件布线中处理该映射?

    您将需要根据 LVDS 映射方案处理 CR286和 TFP410之间的布线。 如果映射方案不正确、则会导致显示屏上接收到不正确的颜色。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这些标准...

    为了进行澄清、TI 应用手册"如何将 LVDS/OLDI 桥接至 HDMI/DVI"显示以下内容:

    非常明确和具体

    因此、如果我的 LVDS phy 已经符合 VESA 标准、然后我在硬件中重新映射连接、它是否会撤消映射。

    我想你回答了这个问题,虽然,不管 TFP410是什么期望红(7:0)在23:16等.. 因此、我必须重新映射板上 CMOS 布线中的所有内容。

    (除非有办法预映射 LVDS 视频控制器和 phy 输出... 但这是提供的 Linux 驱动程序、不确定是否要为此编写自己的驱动程序)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    因此、如果我的 LVDS phy 已经符合 VESA 标准、然后我在硬件中重新映射连接、它是否会撤消映射。

    是的、如果您没有遵循正确的硬件连接、则可以撤消映射。

    (除非有办法预映射 LVDS 视频控制器和 phy 输出... 但这是提供的 Linux 驱动程序、不确定是否要为此编写自己的驱动程序)

    在快速搜索中、我 在 NXP 论坛上找到了一个支持数据格式选项的主题。 我不是 i.MX93专家、因此请仔细检查处理器、内核、驱动程序等的可用文档 我还没有看到只支持一种数据格式的 LVDS TX。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我没有深入到论坛...

    这就为我提供了一个搜索位置。

    NXP 数据表具体说明了其支持的内容

    因此、它不是 VESA 或 JEIDA、它仅支持"相关"设备。 :-)