主题中讨论的其他器件:TFP410、
工具/软件:
我有一个具有集成 LVDS phy 的 NXP iMX9352。 数据表显示它支持常见的显示 LVDS 接收器、我假设这些接收器是24位 VESA 或 JEIDA 映射。
我使用 DS90CR286A 进行反序列化、并使用 TFP410最终输出 TMDS 通道。
如果 LVDS 输出已经符合某个标准、并且 TFP410是我的"RGB Receiver"、那么
我是否将 RX0-23 VSYC、HSYNC 和 DE 连接到 TFP410输入0-26。 在1:1直线连接中、使 RXout27断开连接
或
我是否需要将 RXout 27连接到 TFP410输入23以获得 R0/R6位并使 RXout23保持断开状态
DS90CR286A 让我对称为 RXout23的通用位的颜色映射感到困惑。
是否已在主机处理器输出中处理该映射、或者是否需要在解串器和 TFP410之间的硬件布线中处理该映射?
LVDS 到 HDMI 的应用手册过于模糊。