This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:IN_STAT_COMP 寄存器在 SSC 检测后冻结

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497266/tic10024-q1-in_stat_comp-register-freeze-after-ssc-detection

器件型号:TIC10024-Q1

工具/软件:

尊敬的支持团队:

 一旦检测到 SSC (即使在锁定事件后发生其他 SSC)、器件是否提供任何机制来冻结 IN_STAT_COMP 寄存器?

如果是、 冻结的寄存器是否应通过 SPI 命令释放?

非常感谢您提前提供的支持。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    此产品现在归 INT-TXP 集团所有、我已将帖子移至他们的论坛。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    当开关状态发生变化时、IN_STAT_COMP 寄存器不会锁存。  如果开关状态在相应的轮询窗口期间再次变化、则寄存器将再次更新。  

    您可以设置一个检测过滤器来消除生成中断的问题。  这样、您可以选择在生成中断之前需要进行多少次有效检测

    此致、

    Josh