This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:Vocm 说明

Guru**** 2559880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499604/ds16ev5110a-vocm-explanation

部件号:DS16EV5110A

工具/软件:

数据表给出了 CML 输出 Vocm 为 Vdd-0.3至 Vdd-0.2、Vo 差分摆幅为800mV - 1200mV p-p  在3.3V Vdd 下、这意味着测量单端 Vo 的值可以为3.1V OCM + 0.6V = 3.7V (最大值高于 Vdd)。  它不会在 Vdd 处钳位并产生不对称信号吗?  我有什么误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此进行了深入研究。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    800mV - 1200mVppd 是差分测量。  这意味着400mV-600mVpp 单端、因此3.1Vocm + 0.2V = 3.3。  请注意、这是 CML 逻辑(请参阅 数据表中的图11)。  通常、在本例中、有50欧姆上拉至 Vdd。  对于 CML、Vocm 将由摆幅决定、因此 Vocm 也将适用于600mVpp 的情况。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我不是以几种方式跟从你的。  我同意400mV-600mVpp 的单端测量、但 Vocm 也是单端测量的。  该规格将 Vocm 定义为 Vdd-0.3至 Vdd-0.2、后者与信号电平无关、因此最坏的单端 Vocm +最大信号(3.1 + 0.6)不会是多少?  我不能说我曾经理解或被告知 Vocm 是由摆动决定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    1. 我有点困惑、为什么要将信号的全摆幅(600mVpp)添加到3.1V。  您能帮助澄清一下吗?
      VCM =(V1 + V2)/2。  假设 D_OUT+= 3.3V 且 D_OUT-= 2.7V (600mVpp 摆幅)、则 VCM = 3.0V。  D_OUT+将从2.7V 摆动到3.3V。
    2. 请查看这些幻灯片的幻灯片20、获得 CML 驱动器拓扑的良好图像。  请注意、VOD 将随着驱动器电流的增加而增加。  请注意、共模电压也会随着 VOD 的变化而变化、因为共模电压将保持在 D_OUT 的最小/最大电压之间的中心位置。
      https://people.engr.tamu.edu/spalermo/ecen689/lecture5_ee720_termination_txdriver.pdf

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    谢谢、

    Drew