Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1, ALP, USB2ANY
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB947-Q1、、 ALP、USB2ANY
工具/软件:
大家好、我们的实际原型设置有问题。
我们将 i.MX 8QuadXPlus 和 Yocto 用作 DS90UB947-Q1的 LVDS 源。 在实际设置中、评估板用于 i.MX8和 DS90UB947-Q1EVAL 作为串行器。
解串器(DS90UB948-Q1)放置在我们的原型 PCB 上、该 PCB 连接到显示器、在60Hz 下具有1920x1080个点的分辨率。 显示屏为 Innolux G156HCE-L01。 显示器和 PCB 之间的连接通过20cm 长的微同轴电缆实现。
设置通电后、我们会看到下图:

到目前为止、似乎一切正常、但如果此窗口最大化或移动到显示的窗口边框上、则会显示以下内容:

如果同一显示器直接连接到 i.MX8的评估板、图片将保持不变。
串行器和解串器的寄存器设置为 Excel 工作表中显示的值。
e2e.ti.com/.../DS90UB94x_5F00_RegisterSettings.xlsx
我们尝试了很多事情来解决这个问题。 更改 Yocto 源中的设置、更换电缆并从串行器和解串器更改寄存器设置。 没有什么能解决这个问题。
你能给我们一个提示,我们可能会犯错或有想法错误?
此致
Dirk Sievers