This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如果窗口最大化或移动到边缘、显示的图像将崩溃

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491061/ds90ub948-q1-displayed-picture-crashes-if-the-window-is-maximised-or-moved-over-the-edge

器件型号:DS90UB948-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB947-Q1、、 ALP、USB2ANY

工具/软件:

大家好、我们的实际原型设置有问题。

我们将 i.MX 8QuadXPlus 和 Yocto 用作 DS90UB947-Q1的 LVDS 源。 在实际设置中、评估板用于 i.MX8和 DS90UB947-Q1EVAL 作为串行器。

解串器(DS90UB948-Q1)放置在我们的原型 PCB 上、该 PCB 连接到显示器、在60Hz 下具有1920x1080个点的分辨率。 显示屏为 Innolux G156HCE-L01。 显示器和 PCB 之间的连接通过20cm 长的微同轴电缆实现。

设置通电后、我们会看到下图:

到目前为止、似乎一切正常、但如果此窗口最大化或移动到显示的窗口边框上、则会显示以下内容:

如果同一显示器直接连接到 i.MX8的评估板、图片将保持不变。

串行器和解串器的寄存器设置为 Excel 工作表中显示的值。

e2e.ti.com/.../DS90UB94x_5F00_RegisterSettings.xlsx

我们尝试了很多事情来解决这个问题。 更改 Yocto 源中的设置、更换电缆并从串行器和解串器更改寄存器设置。 没有什么能解决这个问题。

你能给我们一个提示,我们可能会犯错或有想法错误?

此致

  Dirk Sievers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    很抱歉、这很困难。

    在播放端到端视频之前、您是否尝试过执行948 PATGEN 和947 PATGEN? 这些项目是否成功?  

    显示屏的 PCLK (总水平像素 x 总垂直像素 x 刷新率)是多少? 您能否提供显示屏的完整时序?

    根据寄存器配置、您似乎处于 FPD 单链路模式、STP 和双 OLDI 输入、947采用 OLDI 位映射、948采用双 OLDI 输出。 您能否确认这是您打算为您的系统编程的内容?

    947配置

    948种配置

    最后、 我想确认-窗口的任何移动都会导致发生这种精确的干扰? 如果您能提供一个有关发生的干扰的视频、这将有很大帮助。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    感谢您的快速答复。

    到目前为止、我主要为该项目提供了技术支持、对该主题还不是完全熟悉。 我的同事目前正在度假、我希望一切顺利。

    我的同事在947和948上使用 PATGEN 来生成显示屏上的评价。 这在两种情况下都有效。

    显示屏的信息如下图所示:

    根据该表、完整信号的总 PCLK 为(2 * 1065)* 1110 * 60Hz = 141、858 MHz。

    您添加的图片适用于"模式选择引脚"。

    947的硬接线设置为:
         MODE_SEL0 = 1008V (5)= OLDI_DUAL=1且中继器= 0
         MODE_SEL1 = 0383V (2)= MAPSEL=0 (OpenLDI)且同轴电缆=0

    948的硬接线设置为:
         MODE_SEL0 = 1241V (4)=双 OLDI 输出、MAP_SEL=1 (OpenLDI)且 OUTPUT_MODE= 00
         MODE_SEL1 = 0V (2)=中继器= 0、MODE=00、HS_BackChannel=5Mbps 且输入= STP

    在 Yocto 系统启动时、一些寄存器会被设置为新值。 I2C 连接上的配置运行良好。

    我们使用947和948之间的双链路 STP 连接、应自动检测(标准设置)。 双 OLDI 输入和输出是正确的设置。

    关于窗口问题:移动窗口在屏幕上工作,它可以移动到每个边缘。 如果窗口最大化或放大(参见视频).e2e.ti.com/.../20250324_5F00_130222.mp4e2e.ti.com/.../20250324_5F00_130242.mp4、则会出现问题

     此致
       Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    感谢您的信息和视频! 如果 DES 和 SER PATGEN 都正常、那么我们可以隔离问题到 SoC 和947之间的路径。 此外、模式配置(strap)正常、PCLK 在范围内、因此我们可以排除硬件。  

    您能否确认 SoC 正确发送了视频时序?

    在 Yocto 系统启动时、一些寄存器被设置为新值

    您是否知道这些寄存器的配置可能会干扰视频流?  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    今天、我修改了测试设置、并使用 i.MX8将显示器直接连接到评估板。 显示的屏幕正常、最大化和调整大小不会出现问题。

    在"探索测试图形生成特性..."中、 文档(SNLA132G)位于所述的第4.5章"分辨率回读示例"中。 我在 I2C 上执行了一个"完好无损"屏幕示例、一个"崩溃"屏幕示例。

    分辨率似乎不能由解串器正确重构。 SoC 可生成1920*1080像素的分辨率。

    出现这种情况的原因可能是什么? 配置问题还是信号问题?

    此致
       Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    您是否为此配置运行了特定脚本? 您能提供这个脚本吗?

    您是否可以对948进行本地 I2C 访问? 如果您这样做、是否可以在947-948上运行地图分析? 这可能是链路完整性问题、导致在 DES 处重建错误的分辨率。 以下是有关如何设置地图分析的一些信息。  

    e2e.ti.com/.../snlu243-_2800_1_2900_.pdf

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    这是 i.MX8上 Yocto 系统开始时的 I2C 通信。

     e2e.ti.com/.../I2C_5F00_StartCommunication.xlsx

    首先、读入受影响的字节、然后写回更改后的字节。

    对于 MAP-TEST、我必须再次更改测试设置。
    但这是一个包含两个 DS90UB94x 评估板的设置。  

    我能否将最终硬件的 I2C 连接到评估板的 USB2ANY 连接器(仅通过 USB 供电)以使用 ALP 工具?

    如果有结果、我将提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    以下是 i.MX8上 Yocto 系统开始时的 I2C 通信。

    您是根据任何参考资料编程这些命令、还是从头开始编程? 我附上了一个示例947 Init Code 供您参考。  

    e2e.ti.com/.../DS90Ux947_2D00_Q1-Init-Code-Example-Rev-1p1-_2800_1_2900_.py

    我在脚本中注意到您覆盖了 DES_ID、这会扰乱 SERDES 之间的 I2C 通信。 这种写入是否有原因? 请参阅下面的注释。  

    e2e.ti.com/.../5125.I2C_5F00_StartCommunication.xlsx

    [引述 userid="391539" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491061/ds90ub948-q1-displayed-picture-crashes-if-the-window-is-maximized-or-moved-over-the-edge/5734133 #5734133"]

    但这是一个包含两个 DS90UB94x 评估板的设置。  

    [/报价]

    您是说您使用 DS90UB947评估板在948硬件系统中进行测试吗? 或者你说你看到这个屏幕问题使用947和948评估板?  

    [引述 userid="391539" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491061/ds90ub948-q1-displayed-picture-crashes-if-the-window-is-maximized-or-moved-over-the-edge/5734133 #5734133"]

    我能否将最终硬件的 I2C 连接到评估板的 USB2ANY 连接器(仅通过 USB 供电)以使用 ALP 工具?

    [/报价]

    是的、这样有效。 只要 USB2ANY 连接到948硬件系统的 I2C 线路、您就可以在笔记本电脑上使用 ALP 对948配置文件运行 MAP 分析。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    对于首次测试、我们先使用 i.MX8评估板、串行器评估板、解串器评估板和显示屏。

    当我们用硬件替换解串器评估板时、会出现解串问题。

    地图分析仅在948可用和第一次地图分析尝试我可以使用"旧"设置来获取参考测量。 第二步、我使用 USB2ANY 连接器通过 i2c 连接我们的948硬件、然后进行进一步测试。 (在我开始测试之前,我想检查我的论文,我可以使用948评估板在描述的方式...)

    BR
      Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    在我开始测试之前,我想检查我的论文,我可以使用948评估板的描述方式..[/报价]

    是的、这样有效。 感谢您登记入住。  

    [引述 userid="391539" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491061/ds90ub948-q1-displayed-picture-crashes-if-the-window-is-maximized-or-moved-over-the-edge/5736790 #5736790"]

    对于首次测试、我们先使用 i.MX8评估板、串行器评估板、解串器评估板和显示屏。

    [/报价]

    只是为了确认、使用解串器评估板时、显示器没有异常?

    我在脚本中注意到您正在覆盖 DES_ID、这会扰乱 SERDES 之间的 I2C 通信。 此写入是否有原因?

    另外,想再次检查您在脚本中覆盖 DES_ID 的原因吗?  

    BR、

    以斯帖

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    使用解串器评估板时的测试设置问题并不是很容易回答。
    当我为我的软件同事建立测试设置后,经过一些最初的中断,整个工作可靠地工作了几个月。 另一个 I2C Touch 也连接到解串器。
    在将测试设置移至同事的工作场所后、测试设置再也无法可靠地工作...
    实际上,我们想用一个新的替换948评估板,但不幸的是,目前没有任何可供购买的。

    我的软件同事将从脚本中删除相应的器件。 他也检查了脚本,你附上。 问题在于、串行器/解串器连接会在接通电源后导致连接相对较短。 稍后、当 Yocto 在 i.MX8上启动一段时间后、仅应用脚本中指定的几项设置。 这实际上效果很好。

    最后、以下是 MAP 分析的结果:

    我认为、这应该不是此测试设置中的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    当我为我的软件同事建立测试设置时,经过一些最初的中断,整个工作可靠地工作了几个月。 另一个 I2C Touch 也连接到解串器。

    您的意思是两个评估板的设置可靠地工作了几个月,还是947评估板和948硬件? 只是想了解一下在移动期间可能发生的事情。  

    实际上、我们想用一个新的版本替换948评估板、但不幸的是、目前没有任何可供购买的版本。

    让我在内部进行检查、看看我们是否能获得补货。  

    只要您使用的 EQ 少于10个、地图分析就看起来很好。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    测试设置,它可靠地工作了几个月,使用947评估板和948评估板。 在这几个月里,我们设计了多个 PCB ,另外我们还参与了另一个项目。 当我们的948-PCB 投入使用时、移动了测试设置。 移动后、测试设置(947和948评估板)不再正常工作。 然后我的同事测量并尝试了一切可能的,但没有成功。 由于我们不知道该怎么做、因此转到 E2E 论坛。

    BR、
    Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    您是否能够测试新的947 init 脚本? 它会实现一些错误。  

    您能否在 SoC 断开连接的情况下使用 ALP PATGEN 选项卡再次打开947 PATGEN? 如果您可以发送 PATGEN 设置和显示屏的图片?  

    由于948 电路板和评估板上的信号完整性都正常、因此可能涉及947。

    最后,如果它是可能得到的 regdump 的正常与异常屏幕947和948,这将是伟大的。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    以下是一些使用947图形发生器的图片:

    1)使用1920*1080 60Hz 显示屏的预定义设置:
       
    显示的图片正常、我可以看到没有错误。 遗憾的是、这些设置仅产生40.4帧/秒、而不是60帧/秒。

    2)使用显示屏上的设置(G156HCE-L01):

       

    如果未选中"Scale by 16"(按16缩放)、图片将显示以下内容:

    和酒吧正在运行... 白色图片或以白色开头的图片也不是很好的选择:

    不幸的是,我们不能很容易地集成启动脚本。 在某个时候、在驱动程序中配置串行器和解串器设置。 为了在启动过程中实现这些脚本、我的同事必须修改 Yocto 提供的显示驱动程序。

    是否可以在 ALP 环境中存储寄存器转储? 明天我会尝试做一些转储。

    BR、
       Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    感谢图片和说明。 让我们重点了解一下如何让 PATGEN 适用于947和948评估板。  

    为了确认、在移动设置之前、评估板上的947 PATGEN、948 PATGEN 和端到端设置可以正常工作、对吧?  

    对于947 PATGEN、 您可以尝试添加 Hsync = 10和 Vsync = 10 (我知道这是一个基于 DE 的屏幕、但这仅用于测试)。  

    您是否可以在本地访问948评估板、打开948 PATGEN (947断开连接)、并使用一些设置(例如取消选中16分比例)来查看它是否也破坏了屏幕?  

    [引述 userid="391539" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491061/ds90ub948-q1-displayed-picture-crashes-if-the-window-is-maximized-or-moved-over-the-edge/5742602 #5742602"]

    是否可以在 ALP 环境中存储寄存器转储? 明天我会尝试做一些转储。

    [/报价]

    您可以转至"Register"选项卡、并点击"Save"以导出寄存器数据。 谢谢!

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    在以下测试中、我使用了947评估板和硬件上的948、这些948通过 I2C 连接到 USB2ANY 连接器。  

    948评估板的问题是,我们总是有一个错误的图像,无论它是如何生成。

    我使用948来生成画面的显示器。 如果我使用内部源、则只能选择70 MHz 的像素时钟、这是有效的。

    对于更高像素的时钟、我使用了947评估板、其中设置为源、但使用外部时钟时、我没有良好的输出...

    以947 eval 作为源的测试设置的屏幕截图"信息":

    此处为该测试的寄存器读数(如 txt、因为未接受 NRD)。
    e2e.ti.com/.../UB948_5F00_PatGen_5F00_G165_5F00_60FramesPerSecond.txte2e.ti.com/.../UB947_5F00_PatGen_5F00_G165_5F00_60FramesPerSecond.txt

    此处提供了 i.MX8作为来源的信息:

    e2e.ti.com/.../UB947_5F00_iMX8_5F00_G156_5F00_PictureOK.txte2e.ti.com/.../UB948_5F00_iMX8_5F00_G156_5F00_PictureOK.txte2e.ti.com/.../UB947_5F00_iMX8_5F00_G156_5F00_PictureNOK.txte2e.ti.com/.../UB948_5F00_iMX8_5F00_G156_5F00_PictureNOK.txt

    我玩了设置的显示,但似乎没有影响输出...

    BR、
       Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    说实话、我们的设备只会通过视频、由于系统在移动前运行、因此我们很难确定问题。

    我收集的信息:

    948硬件 PATGEN -内部时序内部时钟-工作

    948评估板 PATGEN - 不能使用 任何时间,任何时钟

    947 - 948硬件 PATGEN -内部计时内部时钟-轻微工作、除非未选中"按16分频"

    947 - 948硬件 PATGEN -内部时序、外部时钟-不工作

    根据您的测试结果、这是否正确?

    但使用外部时钟时、我没有良好的输出...

    只是仔细检查、这是连接源的吗? "没有好的输出"是指当您尝试像以前一样调整屏幕大小时会出现闪烁吗?

    您能否检查947和948评估板上的跳线、以确保它们处于默认配置?

    您是否在948硬件上使用晶体或振荡器?

    您是否有另一个可以尝试替换当前显示器的显示器? 不同的源来生成时序?  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    列表中缺少一些详细信息:

    • 948硬件 PATGEN -内部时序、内部时钟-工作、但仅使用70MHz (最大可选值)。
    • 948评估板 PATGEN -不工作-可能在测试过程中损坏
    • 141的947 PATGEN 设置、86MHz 像素时钟、带外部时钟的948 PATGEN -不工作(=没有良好的输出...)
    • 141的947 PATGEN 设置、86MHz 像素时钟、948正常解串器-略微工作、白色或校验器有问题

    我想、这些是测试用例...

    我检查了跳线、它们是正确的... 但我可以再做一次...

    我们在948硬件上不使用晶体或振荡器... 我看不到用于合理连接它的针脚...

    我的同事连接了另一个显示器、但它更小、没有1920x1080像素。 只要我知道,这是可行的。
    另一个显示器的问题是我们的948板和显示器之间的连接... 我们在948板上使用了与显示器上使用的相同的连接器... 好的是,电缆是现成的... 不好的是,连接是通过微型同轴电缆和网格实现的,我非常不愿意手动修改。 另一个显示器需要安装单独的电缆...

    在测试阶段、我们已经交换了 i.MX8评估板、因为我们怀疑输入 LVDS 信号有问题... 我们还将 i.MX8与另一个 CPU 交换了。 这次交流并没有使我们达到我们的目标。

    我不理解的是频率计数器:

    • 串行器、寄存器0x1f
    • 解串器、寄存器0x1b

    LVDS 信号带有141、86MHz 时钟。
    串行器的频率计数器显示145MHz。
    解串器的频率计数器显示138MHz。

    这些频率是近似频率(好的)、但在141、86MHz 下创建信号的频率不必更高或至少相同?

    BR、
       Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    [引述 userid="391539" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491061/ds90ub948-q1-displayed-picture-crashes-if-the-window-is-maximized-or-moved-over-the-edge/5748219 #5748219"]

    这些频率是近似频率(好的)、但在141、86MHz 下创建信号的频率不必更高或至少相同?

    [/报价]

    该寄存器给出了粗略的估算值、因此探测实际引脚会更加准确。

    是否可以测量948上的 CLK1-和 CLK+信号并与我们共享波形?  

    感谢耐心、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    我记录了一个 LVDS 通道的时钟信号... 因为我只有一个100MHz 示波器和只有正常的探头可用,我希望,这就是原因,为什么整个信号看起来有点正弦波...

    好的事情:我有一张图片,即使我以这种方式影响信号。

    它似乎没有影响时钟是否我创建了错误在屏幕上或不.

    BR、
       Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    以斯帖是 ooo。 她将在星期一回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    您能否确保电源轨处于器件规格范围内?  

    另外、是否可以发送948硬件板的原理图?  

    我们正在尝试在使用 EVM 的实验室中重现此问题、但到目前为止还没有运气 Disappointed

    此外、我还附上了您为 EVM 列出的所有默认跳线配置和模式搭接的图片。 请确保您的设置一致。  

    最后、您能否提供设置的图片?  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    我很抱歉现在只能回到您的身边、但我们把整个会议交给了另一位想看看这个问题的同事。 问题仍然存在、对我们没有什么帮助。

    我们不愿意公开分享原理图。 有没有方法可以直接发送给您?

    当我们完全重新组装后、我会给您发送一张完整装配体的照片。

    BR、

    Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    没问题。 您可以将948原理图发送到我的电子邮件 e-chang3@ti.com 吗? 谢谢!

    TI 团队成员是否曾经审查过948原理图和布局?  

    另外、我想知道您是否能够将设置移回您正在工作的原始工作台、在那里工作了几个月?  

    此外、重申一下、请确保电源轨处于器件规格范围内、并仔细检查947 EVM 的模式搭接和默认跳线配置。

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    我们找到了问题。 电路板工作正常、设置都正确。 (只有我们的948-评估板肯定是坏的。

    故障发生在解串器和显示器之间...

    您可以为显示器连接器(I-PEX 20455-040E-76)购买的唯一现成电缆使用40根微型同轴电缆。
    在第一个测试设置中、电缆仅为5cm 长、其余长度使用正常股线求解。 这是有效的,但相对敏感。
    在我们的成品电路板上、我们使用与显示屏相同的连接器和一根中间长度为20cm 的现成电缆。

    要获得完整的白色图片、显示屏在3.3V 下需要1.5A 的最大电流(数据表)。 所有其他颜色需要较小的电流。 窗口的框架也是一个非常白的灰色。 根据此白色区域的大小和位置、发生了错误。
    电源线的电压降太大、显示控制器疯了。 当显示的图像变暗时、电压会回到允许的范围内、显示控制器会再次正常工作。

    我们现在已经进行了扩展或测试、以便在电力线上放置一个绞合线视差。 自从我们进行这种调整以来、一切都在正常运行。

    即使您不再需要它,这里是我们的测试设置和一张带有大窗口的屏幕图片。

    我们非常感谢您对我们的问题的支持、我希望串行器的启动不会给我们带来类似的问题。

    BR、

      Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    很高兴听到它起作用了。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    BR、

    以斯帖