请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1431-Q1 工具/软件:
客户使用的是 TLIN14315-Q1、希望将 I/O 配置为5V。 数据表指出在 PIN/nCS 引脚上使用500k Ω 上拉至5V 来执行此操作。 客户希望改用10k 上拉电阻器。
我们可以这样做吗? 500k 上拉的边界有什么作用? 10k 可以工作吗?
谢谢、
JJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
客户使用的是 TLIN14315-Q1、希望将 I/O 配置为5V。 数据表指出在 PIN/nCS 引脚上使用500k Ω 上拉至5V 来执行此操作。 客户希望改用10k 上拉电阻器。
我们可以这样做吗? 500k 上拉的边界有什么作用? 10k 可以工作吗?
谢谢、
JJ