This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:PIN/nCS 上的上拉电阻需要为500k? 还是10k?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497173/tlin1431-q1-pullup-on-pin-ncs-needs-to-be-500k-or-10k

器件型号:TLIN1431-Q1

工具/软件:

客户使用的是 TLIN14315-Q1、希望将 I/O 配置为5V。  数据表指出在 PIN/nCS 引脚上使用500k Ω 上拉至5V 来执行此操作。   客户希望改用10k 上拉电阻器。

我们可以这样做吗?   500k 上拉的边界有什么作用?  10k 可以工作吗?

谢谢、

JJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处寻找您的反馈。   谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的耐心。 此处的500K 欧姆上拉电阻仅用于限制电流。 10k Ω 仍然有效、但 在使用更强的上拉时、它们将看到更高的电流。

    此致、

    Sean