工具/软件:
我通过计算机的 EDP 接口将图像信号输入983、然后将其传输到带有984解串器的显示器进行显示。 如何配置983的初始化?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我通过计算机的 EDP 接口将图像信号输入983、然后将其传输到带有984解串器的显示器进行显示。 如何配置983的初始化?
您好、
您是否有本地 FAE 可以帮助访问或访问 SharePoint 或 CDDS?
如果您有 FAE、他们可以转至 FPD/、然后会有一个"FPD IV 98x 脚本生成工具"、他们可以在那里下载它。
如果您或 FAE 可以访问 CDDS、您可以找到 cdds > FPD-Link > DS90Ux9x-Q1配套资料> DS90Ux9x 脚本生成工具。
98x 脚本生成器用于创建可用于98x 器件初始化的平面 I2C 日志。
BR、
以斯帖