This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:我正在研究983与使用984台设备的显示器之间的图像传输。 如何配置983和984之间的连接?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496045/ds90ub983-q1-i-am-working-on-image-transmission-between-983-and-a-monitor-using-984-devices-how-can-i-configure-the-connection-between-983-and-984

器件型号:DS90UB983-Q1

工具/软件:

我通过计算机的 EDP 接口将图像信号输入983、然后将其传输到带有984解串器的显示器进行显示。 如何配置983的初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有本地 FAE 可以帮助访问或访问 SharePoint 或 CDDS?

    如果您有 FAE、他们可以转至 FPD/、然后会有一个"FPD IV 98x 脚本生成工具"、他们可以在那里下载它。  

    如果您或 FAE 可以访问 CDDS、您可以找到 cdds > FPD-Link > DS90Ux9x-Q1配套资料> DS90Ux9x 脚本生成工具。  

    98x 脚本生成器用于创建可用于98x 器件初始化的平面 I2C 日志。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有当地的 FAE 来支持我们的研发、
    可以发送我的电子邮件 tianxi.liang@rayclouds.net 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一个公共论坛、因此我们无法分享有关这些器件的任何详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、我可以询问是否可以将其发送到我的个人电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要先查看有效的 NDA、然后我们才能设置 CDDS 账户、以便您能够访问相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取和签署 NDA 文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过电子邮件联系: Trang Nguyen at  。 她应该能够帮助你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将问题发送到此电子邮件地址、但尚未收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我伸手抱起她,将她轻轻地放在吧台上。 她很快就会回来。 对延迟深表歉意。

    BR、

    以斯帖