This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:IIC 缓冲器的运行

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMH1218, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500876/tca9617b-operation-of-iic-buffer

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMH1218

工具/软件:

我在设计一个 I²C Ω/SMBus 接口、其中使用 TCA9617B 在 FPGA 主器件(A 侧为1.8V)和 USB2ANY 调试器(与 B 侧的从器件(LMH1218)进行通信)之间进行切换。 在我的设计中、当我想使用调试器时、我会禁用 I²C Ω 缓冲器(EN = 0)、我希望这可以将 A 侧置于高阻抗状态、以便 B 侧在包含多个器件的情况下充当正常的 I²C Ω 总线。

我的第一个问题是:
您能否确认、当 TCA9617B 被禁用(EN = 0)时、它完全隔离 A 侧、从而允许 B 侧的多个器件(例如 LMH1218从器件和 USB2ANY 调试器)在总线上运行而不发生冲突或争用?

我的第二个问题是:
当 TCA9617B 被禁用(EN = 0)时、器件是否将其 A 侧置于高阻抗状态、以便 FPGA 和任何直接连接到 A 侧的从器件继续通信而不会中断?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN = 0时、所有四个 I/O 均被禁用(请参阅第6.4节)、因此两侧的所有器件都可以独立通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。 仅是 TCA9617B 使用的最终确认:  

    当 TCA9617B 启用(EN = 1)且调试器未连接时、缓冲器将主动连接 A 侧和 B 侧。
    在该模式下、FPGA (作为主器件)可以安全地与两侧的器件通信:
    A 侧从器件:该从器件直接连接到 FPGA。
    B 侧从器件(LMH1218):该从器件连接在 B 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohan、

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler