Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMH1218, TCA9617B
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 LMH1218、
工具/软件:
我在设计一个 I²C Ω/SMBus 接口、其中使用 TCA9617B 在 FPGA 主器件(A 侧为1.8V)和 USB2ANY 调试器(与 B 侧的从器件(LMH1218)进行通信)之间进行切换。 在我的设计中、当我想使用调试器时、我会禁用 I²C Ω 缓冲器(EN = 0)、我希望这可以将 A 侧置于高阻抗状态、以便 B 侧在包含多个器件的情况下充当正常的 I²C Ω 总线。
我的第一个问题是:
您能否确认、当 TCA9617B 被禁用(EN = 0)时、它完全隔离 A 侧、从而允许 B 侧的多个器件(例如 LMH1218从器件和 USB2ANY 调试器)在总线上运行而不发生冲突或争用?
我的第二个问题是:
当 TCA9617B 被禁用(EN = 0)时、器件是否将其 A 侧置于高阻抗状态、以便 FPGA 和任何直接连接到 A 侧的从器件继续通信而不会中断?
感谢您的帮助。