This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:在 USB3应用中仅在端口 A 上进行反向极性检测

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500580/tmuxhs4212-reverse-polartiy-only-on-port-a-in-usb3-application

器件型号:TMUXHS4212

工具/软件:

您好:

我们使用 TMUXHS4212为 USB3客户端选择输入源、为了实现更好的布线、我们希望交换 A0端口上的 P 和 N。 通常、这应该不是 USB3的问题、但 B0或 C0端口在正常连接时如何行为、或者我是否还必须反转 B0和 C0的极性?  



另一个问题:是否可以将 OEN 直接连接到 GND? (无电阻器)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    TMUXHS4212是一款无源高速多路复用器、因此交换 A0侧的布线将影响 C0和 B0端口。  

    如果 A0n -> A0p、则会在 C0n 或 B0n 上看到正信号。  

    是的、您可以将 OE 引脚直接接地。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、  

    非常感谢您的快速答复。  

    此致、  
    Matthias