请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXHS4212 工具/软件:
您好:
我们使用 TMUXHS4212为 USB3客户端选择输入源、为了实现更好的布线、我们希望交换 A0端口上的 P 和 N。 通常、这应该不是 USB3的问题、但 B0或 C0端口在正常连接时如何行为、或者我是否还必须反转 B0和 C0的极性?

另一个问题:是否可以将 OEN 直接连接到 GND? (无电阻器)
此致、