This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:应用电路

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LVDS83BTSSOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501622/sn65lvds93a-q1-application-circuit

器件型号:SN65LVDS93A-Q1
主题中讨论的其他器件:LVDS83BTSSOPEVM

工具/软件:

在 SN65LVDS93AIDGGRQ1数据表的第9.2节(典型应用)中、所有 RGB 线路上都显示了4.7kΩ 上拉电阻器。 但是、数据表中的其他部分未提及这些上拉电阻。 此外、LVDS83BTSSOPEVM 评估模块不在 RGB 线路上包含任何上拉电阻器。 这些上拉电阻器在 RGB 线路上实际上是必需的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

     无需在 LVCMOS/RGB 输入线上使用4.7k Ω 上拉电阻器。 DIN 引脚可以直接连接到处理器。

    此处的图表显示了如何 在没有处理器的情况下将其添加用于测试目的。  

    此致、
    Ikram