This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:链路问题

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem

器件型号:DP83848K

工具/软件:

您好、

我的客户遇到 DP83848K 的"链接"问题、如下所示。

我希望您支持这个问题。

1)问题

如果将 PHYIC 设置为10M 全双工或10M 半双工、并将另一侧设置为100M 全双工或100M 半双工、

在该连接中插入和拔下 LAN 电缆时出现"链路接通"现象。

2)当前 PHYIC 设置

10M 全双工的设置:将 x"0100"设置为 BMCR 0x00h

10M 半双工的设置:将 x"0000"设置为 BMCR 0x00h

检查链路状态:请参阅 PHYSTS 0x10h 的0位

0x04h ANAR 设置:0x0181 (b"0000/0001/1000/0001")  

3)预期行为

由于 PHYIC 侧和另一侧的通信模式不同、客户期望出现"链路断开"行为。

4)波形确认结果

他们检查 PHYIC 输出和输入信号波形时、确认了以下情况。

TD (+/-)引脚输出10Mbps 第一个链路脉冲(FLP)波形(正如其设置的那样)

RD (+/-)引脚从另一侧输入100Mbps 波形

 

我希望您能提供有关导致此问题的设置以及可以采取哪些措施的建议。

如果寄存器设置不正确、请告知我正确的设置。

非常感谢您提供有关可能导致链路故障的设置以及 PHYIC 运行情况的建议。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    为了更好地理解您的问题、  
    您有以下系统:

    10M 83848K <==铜缆==> 100M 83848K

    这是正确的吗?
    如果是、是否可以假设从10M 83848K 中看到以下行为?  

    [引用 userid="191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem

    他们检查 PHYIC 输出和输入信号波形时、确认了以下情况。

    TD (+/-)引脚输出10Mbps 第一个链路脉冲(FLP)波形(正如其设置的那样)

    RD (+/-)引脚从另一侧输入100Mbps 波形

    [/报价]

    Unknown 说:
    检查链接状态:请参阅 PHYSTS 的0位0x10h

    您是说他们在 PHYSTS 上看到0x0000吗? 如果是这样、则表示链路未建立、导致链路断开。  


    此外、如果以下是10M 83848K、则100M 83848K 的 BMCR 寄存器设置是什么?  

    [引用 userid="191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem

    10M 全双工的设置:将 x"0100"设置为 BMCR 0x00h

    10M 半双工的设置:将 x"0000"设置为 BMCR 0x00h

    [/报价]


    您是否碰巧拥有该系统的原理图、以便我们了解您的 Strap 配置(如果他们使用任何 strap 配置)是什么?

    请告诉我。  

    此致、  
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    让我回答您的以下问题。

    >10M 83848K <====铜===> 100M 83848K

    >这是正确的吗?   

     是的、正确。


    >如果是、是否可以假设从10M 83848K 中看到以下行为?  

     是的、正确。

    "10M 83848K"输出10MHz 信号并从另一侧接收100MHz 信号。

    在这种情况下、未发生链路断开行为...  

    由于 PHYIC 侧和另一侧的通信模式不同、客户期望出现"链路断开"行为。

    >您的意思是他们在 PHYSTS 上看到0x0000吗? 如果是这样、则表示链路未建立、导致链路断开。  

    不可以、他们会查看/检查 PHYSTS 的"Bit0链路状态"。

    到目前为止、我没有原理图、我将尝试获取该原理图。

    我能否理解这个问题似乎不仅与寄存器设置有关、而且与器件引脚设置有关?  

    同样、我希望您能就导致此问题的设置以及可以采取哪些措施提供建议。

    如果寄存器设置不正确、请告知我正确的设置。

    感谢您的支持和问候、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    您会告诉我您的电子邮件地址吗?

    如果可以的话、我给您发送原理图。

    谢谢。此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    我的电子邮件地址是 jbyoon@ti.com

    我能否理解此问题似乎不仅与寄存器设置有关、而且与器件引脚设置有关?  [/报价]

    是的、了解器件引脚设置有助于评估问题。  

    他们是否还能发送"100M DP83848K"的 BMCR 和 ANAR 寄存器设置?
    我想知道100M DP83848K 上是否启用了自动协商、并广播10M。

    请告诉我。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    我要求客户提供原理图。

    请稍等片刻。

     关于"100M 侧"、该器件可能不是 DP83848K。我正在检查客户、

    谢谢。此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    我将等待您的更新。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的等待。

    我已将文件发送给您的邮件地址。

    请检查它们并支持此问题。

    谢谢!

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、  

    我收到了您的电子邮件。  

    我检查了原理图和寄存器设置、

    看起来客户的自动协商广播设置为100m 半双工/全双工。  
    根据原理图、自动协商引脚设置为 AN0 = 1、AN0 = 0、广播100M 半双工/全双工模式。  
    我通过 ANAR 寄存器(0x0004)位7和8为1确认了这一点。  
    我还确认 ANAR 寄存器中的10Base-Tx 位为0;因此这些广播已关闭。  

    要更改广播、您可以在 PHY 上电后切换它们、或将引脚配置(strap)更改为 AN0 = 0和 AN0 = 0。 因此、对于这两个引脚、它们都会在 PHY 上电时下拉至 GND。  

    请告诉我这是如何实现的。  

    此致、  
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、J-San。

    感谢您的答复!

    请允许我确认以下解释。

    正如我所理解的、

    1)观察到的现象由引脚设置和寄存器设置引起,两种设置均为"100M 半双工/全双工模式"。

    2)要解决这个问题,两个设置都应该是10M 模式。

    也就是说、您应该设置引脚 AN0=0、AN1=0、ANAR 寄存器位6和7应设置为1、位7和位8应设置为0。

    这是正确的吗?

    我还有一个问题。

    如果引脚设置和 ANAR 寄存器设置不同、DP83848K 将如何运行?

    例如、如果 ANAR 设置为10M、引脚设置为100M。

    感谢你的帮助。

    此致。

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、  

    [引用 userid="19191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5730496 #5730496"]

    2)要解决这个问题,两个设置都应该是10M 模式。

    也就是说、您应该设置引脚 AN0=0、AN1=0、ANAR 寄存器位6和7应设置为1、位7和位8应设置为0。

    这是正确的吗?

    [/报价]

    您的理解是正确的。

    如果引脚设置和 ANAR 寄存器设置不同、DP83848K 将如何运行?

    因此、可以在器件上电后更改 ANAR 寄存器设置。 然而、我注意到客户的电路板可以选择更改引脚搭接设置以强制器件进入10M 模式、因此我建议客户组装此类电阻。 这样、客户就不必每次器件加电时都更改电阻器设置。  

    引脚设置如下:


    要在引脚搭接上设置0、客户需要使用2.2k 的下拉电阻将 AN0连接到 GND。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的支持!

    我会将您的答案告诉客户。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    如果有任何更新、请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的等待。

    我已收到客户的确认结果、如下所示。


    ■TI 响应配置
    引脚设置:AN0=0、AN1=0
    ANAR 寄存器设置:位5/6=1、位7/8=0 (x"0061")
    集中器:10m 全双工或10M 半双工
    测量设备侧:100M 全双工或100M 半双工
    问题没有得到改善。


    ----------------------------------------------------------------
    我们还确认了以下附加配置。


    ■Configuration① μ s
    引脚设置:AN0=0、AN1=1
    ANAR 寄存器设置:位6/8=1、位5/7=0 (x"0091")
    集中器:10m 全双工或10M 半双工
    测量设备侧:100M 全双工或100M 半双工
    问题没有得到改善。


    ■配置②
    引脚设置:AN0=1、AN1=1
    ANAR 寄存器设置:Bit5/6/7/8=1 (x"01E1")
    集中器:10m 全双工或10M 半双工
    测量设备侧:100M 全双工或100M 半双工

    问题没有得到改善。
    --------------------------------------------------------------------

    在上面的三个结果中、
    联系的问题没有得到改善。
    这是否意味着还有其他项目尚未处理?

    您能告诉我您的想法吗?

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、  

    感谢您的更新。 感谢您提供其他配置。  

    我再次查看了寄存器映射、发现寄存器0x00设置为0x0000或0x0100。 这意味着 PHY 在整个时间段强制处于10M 半双工/全双工模式、因此关闭了自动协商。  

    因此、我想知道以太网模块上的客户设置是否正确。 如果可能、他们是否可以在以太网模块上收集0x00至0x1F 的寄存器信息?

    此外、如果可以、客户能否检查其他链路伙伴上是否正在发生链路? 连接到另一个具有10M 强制模式或100M 强制模式的848 PHY 将确认此处不存在 PHY 问题。  

    最后、您能否询问客户在每次测试链路时是否将 PHY 置于下电上电状态? 我想知道在下电上电时 PHY 设置是否被覆盖、因为848K 没有用于禁用自动协商的引脚搭接设置。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    让我请您回答以下问题、以便更好地理解您的答案。

    Q1) " 我注意到寄存器0x00设置为0x0000或0x0100。

        这意味着 PHY 在整个时间段强制处于10M 半双工/全双工模式、因此关闭了自动协商。 "

         --> 您是否认为客户必须将 BMCR (0x00)寄存器的位12设置为"1"、对吗?

    问题2) "如果可能、他们是否可以在以太网模块上收集0x00至0x1F 的寄存器信息?"

         关于客户的登记设置,有人介绍了我前天发送的文件...  

            "以太网模块"是什么意思?  Anritsu MP1590B?? 如果是,我想这似乎是很难获得价值..

    问题3)"此外、如果可能、客户是否可以检查其他链路伙伴上是否发生了链路?"

        "对不起,我不明白,你是要让客户尝试连接另一台设备吗?

            现在的合作伙伴是"Anritsu MP1590B"。 你建议尝试连接其他设备,但 Anritsu ?  

    问题4)"最后、您能询问客户是否每次测试链路时都将 PHY 重新启动?"

        "电源循环"的含义是什么? 这是否意味着"开机和关机"、正确?

    很抱歉我的理解不好。

    感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    [引用 userid="19191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5746363 #5746363"]

    Q1) " 我注意到寄存器0x00设置为0x0000或0x0100。

        这意味着 PHY 在整个时间段强制处于10M 半双工/全双工模式、因此关闭了自动协商。 "

         --> 您是否认为客户必须将 BMCR (0x00)寄存器的位12设置为"1"、对吗?

    [/报价]

    不、不一定。 由于 BMCR 的位12当前为0、因此这意味着 PHY 无法根据 BMCR 的位8和13的当前设置与100M 器件建立链路。 因此,我开始怀疑 Anritsu 试图连接在10M。  

    如果客户希望使用自动协商功能、应将第12位设置为1。  

    [引用 userid="19191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5746363 #5746363"]

    问题2) "如果可能、他们是否可以在以太网模块上收集0x00至0x1F 的寄存器信息?"

         关于客户的登记设置,有人介绍了我前天发送的文件...  

            "以太网模块"是什么意思?  Anritsu MP1590B?? 如果是,我想这似乎是很难获得价值..

    [/报价]

    是的、我是指 Anritsu MP1590B。  

    [引用 userid="19191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5746363 #5746363"]

    问题3)"此外、如果可能、客户是否可以检查其他链路伙伴上是否发生了链路?"

        "对不起,我不明白,你是要让客户尝试连接另一台设备吗?

            现在的合作伙伴是"Anritsu MP1590B"。 你建议尝试连接其他设备,但 Anritsu ?  

    [/报价]

    是的、如果可能、我建议尝试其他设备。 如果没有、请尝试连接到另一个83848K 电路板(如果有额外的电路板)。  

    [引用 userid="19191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5746363 #5746363"]

    问题4)"最后、您能询问客户是否每次测试链路时都将 PHY 重新启动?"

        "电源循环"的含义是什么? 这是否意味着"开机和关机"、正确?

    [/报价]

    是的、我的意思是完全打开和关闭器件。 那么、它们是在每次测试 PHY 时切断电源、还是仅执行软复位?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的回答!

    让我向客户询问您的问题。

    请稍等片刻。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    请让我保持发布状态。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jsan:

    感谢您的支持。

    我得到了客户的以下反馈。

    您是否会确认内容?

    数据的更多信息、我稍后发送给您。

    ******

    A1) 我们已确认 Anritsu MP1590B 输出100BASE-TX 脉冲。

     请检查随附的"Image_10M_FLP_100M"。

     (通过 DP83848 RD+(12引脚)和 RD-(11引脚)确认)

     请检查随附的 Image_Anritsu 设置。

    a2) 我们通过以下器件进行了确认。 。

     -Allied Telesis 交换机集线器 GS908S-TP V2

     -Allied Telesis 交换机集线器 FS708XL

    两个设备上的集中器均设置为10M。 确认交换机集线器设置为100M Link-up。 (10次插入和移除中约有3次)

    *如果出现链路连接,则通过拔下电缆并断开链路来解决问题。

    a3)每次测试 PHY 时、都会打开和关闭电源。
    上电→释放硬复位引脚(RESET_N (23引脚))→写入寄存器

    *写入序列为 BMCR (0x00)→PHYCR (0x19)→ANAR (0x04)。

    此外、不会执行软复位。

    无法控制 BMCR (0x00)的第15位"复位"。

    ***

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    您能否让客户打开 Anritsu 设备和83848K PHY 的自动协商并同时广播10/100M?  
    我们想看看 PHY 和 Anritsu 器件是否都正确连接。  

    请让客户知道通过将0x1000写入 BMCR (0x00)寄存器来启用自动协商。

    我知道客户已使用 AN0和 AN1 Strap 配置选项完成了其他配置、但当客户向 BMCR 写入0x0100时、这些选项会被忽略、从而关闭自动协商功能。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复!

    让我理解你的想法如下。

    您想通过在两个设备上打开自动协商来检查它们是否正确建立链路。
    我的理解是,你应该检查他们的链接,即使 Anritsu 输出100米.

    也就是说、如果从 Anrits 输出10M 或100M、您需要确认链路始终正确连接。

    我的理解是否正确?

    之后、您有什么建议给客户吗?
    如果它们正确建立链路、应该怎么办?
    如果它们无法建立链路、应该怎么办?

    感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    [引用 userid="191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5753448 #5753448"]

    也就是说、如果从 Anrits 输出10M 或100M、您需要确认链路始终正确连接。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    是、在两侧都启用了自动协商的情况下、请确认它是否可以正常工作。 请建议他们尝试所有情况:只广播10M 或100M、并在两台设备上同时广播10和100M、如果它们在所有情况下都正确连接到最快的速度。  

    之后、您有没有为客户提供建议?
    如果它们正确建立链路、应该怎么办?
    如果不建立链路、他们应该怎么做?

    我们将在确认后提供其他说明。  

    感谢您的耐心。

    请告诉我这是如何实现的。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    我会要求客户尝试。

    谢谢、谨致问候、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、  

    请告诉我!

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的等待。

    我得到了客户的以下回答。

    ***

    当集中器和 Anritsu 器件均连接且自动协商打开时、链路建立成功。

    *x"1000"被写入 BMCR 寄存器。

    ***

    您会考虑这一点吗?

    我将等待您的下一个指示。

    谢谢。此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、J 在下周就不在办公室了、所以我在此期间将予以支持。

    听起来自动协商是有效的、但在848K 上强制10M 并连接到100M 链路伙伴时、偶尔会建立链路。

    这种行为是意外的、因为不应在10M PHY 和100M PHY 之间建立链路。 对此进行了研究、但我想传达出 DP83848K 是一款较旧的器件、并不会获得太多的设计支持。

    客户是否可以选择切换到我们 DP8382x 系列中更新的 PHY? 我在我们较新的 PHY 中尚未听说过这个问题、因此我想推荐 DP83826作为替代方案。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的答复!

    让我理解你答复的内容如下。

    我的以下理解是正确的?

     -此现象(10M PHY 和100M PHY 之间偶尔建立链路)可能是 DP83848K 中的潜在缺陷。

     -由于此设备是旧的(2008年发布),因此很难调查原因。

     -设计师从那时起就不再与我们在一起,所以即使我们进行调查,也可能找不到原因。

     -我们建议使用 DP83826作为 DP83848K 的替代器件。 (DP83826尚未报告这种现象。)

      DP83826可视为 DP83848K 的更新版本。 (这有点难说、但我们将其理解为缺陷修复版本...)

    Q1)其他客户已经报告了 DP83848K 的这种现象、对吧?

    Q2) DP83826有2种类型(I 和 E 版本)、但有什么区别? (温度范围?)

    感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    抱歉、让我再问一个问题。

    Q3)是否有任何解决方案可以防止这种现象的发生?

       我们应该准备外部附加电路以使用 DP83848K 吗?

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    此现象(10M PHY 和100M PHY 之间偶尔会建立链路)可能是 DP83848K 中的潜在缺陷。

    要确认、需要在已知良好的 EVM 上重现此行为。 我们的实验中没有此功能、需要订购一个进行调查。

    由于此设备是旧的(2008年发布)、因此很难调查原因。

    没错

    从那时起、设计师就不再与我们在一起了、因此即使我们进行调查、也可能找不到原因。

    没错

    [引用 userid="19191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5763984 #5763984"]我们建议使用 DP83826作为 DP83848K 的替代器件。 (DP83826尚未报告此现象。)

    没错

    [引用 userid="19191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5763984 #5763984"] 可将 DP83826视为 DP83848K 的更新版本。 (这有点难说、但我们理解它是一个缺陷修复版本...)

    这是一种表达方式。 DP83826是一款功能类似(MII/RMII 转铜缆 MDI)的新型器件。

    q1)其他客户已经报告了 DP83848K 的这种现象、对吗?

    我看到 过去有一个类似的问题、但它与您正在测试的内容不同。 我不知道其他客户报告了此问题。

    Q2) DP83826有2种类型(I 和 E 版本)、但有何差异? (温度范围?)

    正确、差值在温度范围内(如数据表中此处所示)

    q3)是否有任何解决方案可以防止此现象的发生?

    如果链路有一个 PHY 设置为10M、另一个设置为100m、则在协商或数据传输中应该存在可检测的错误。 如果您在我们的 PHY 上的寄存器中看到错误、您可以用它来 使用 RESET_N 引脚复位 PHY。 当您触发异常行为时、您是否在 PDF (并行检测故障)寄存器或接收错误锁存寄存器中看到错误?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    谢谢你这么多的答复!

    我了解 DP83826。

    DP83848K 的元件后、

    从该现象中恢复正常的唯一方法是使用 RESET_N 引脚使用"器件复位"。

    我的理解是否正确?

    我想、客户最好的方法是考虑采用 DP83826。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    [引用 userid="19191924" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem/5766785 #5766785"]

    从该现象中恢复正常的唯一方法是使用 RESET_N 引脚使用"器件复位"。

    [/报价]

    这将是我们可以提供的最佳权变措施。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的回答、我理解。

    顺便说一下、

    我已要求客户考虑更改设备。

    客户将考虑该器件。

    针对、客户问我 TI 是否可以发布某些文档(如错误报告...) DP83484K。

    是否可以这样做?

    谢谢。此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、  

    要发布文档、我们需要更确凿的证据。 但是、如果没有设计支持和工具、就很难生成最终证据来发布文档。

    该团队现在已经意识到这种潜在的故障模式、并将告知客户他们是否会尝试在此特定模式下使用 DP83848K。  

    同时、团队正在 推荐 DP8382x 系列 PHY、这些 PHY 可以在客户遇到故障时提供相关资源和设计支持。  

    此致、  
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J-San,

    非常感谢。

    我很好。

    我已经告诉客户您的想法、并且客户已理解。

    他们将考虑评估 DP83826而不是 DP83848K。

    非常感谢您的耐心和善良的支持。

    我非常感谢您和您的团队对这个问题进行了非常广泛的讨论。

    再次感谢!

    此致、

    Takumi