https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488792/dp83848k-link-problem
器件型号:DP83848K工具/软件:
您好、
我的客户遇到 DP83848K 的"链接"问题、如下所示。
我希望您支持这个问题。
1)问题
如果将 PHYIC 设置为10M 全双工或10M 半双工、并将另一侧设置为100M 全双工或100M 半双工、
在该连接中插入和拔下 LAN 电缆时出现"链路接通"现象。
2)当前 PHYIC 设置
10M 全双工的设置:将 x"0100"设置为 BMCR 0x00h
10M 半双工的设置:将 x"0000"设置为 BMCR 0x00h
检查链路状态:请参阅 PHYSTS 0x10h 的0位
0x04h ANAR 设置:0x0181 (b"0000/0001/1000/0001")
3)预期行为
由于 PHYIC 侧和另一侧的通信模式不同、客户期望出现"链路断开"行为。
4)波形确认结果
他们检查 PHYIC 输出和输入信号波形时、确认了以下情况。
・TD (+/-)引脚输出10Mbps 第一个链路脉冲(FLP)波形(正如其设置的那样)
・RD (+/-)引脚从另一侧输入100Mbps 波形
我希望您能提供有关导致此问题的设置以及可以采取哪些措施的建议。
如果寄存器设置不正确、请告知我正确的设置。
非常感谢您提供有关可能导致链路故障的设置以及 PHYIC 运行情况的建议。
感谢您的支持。
此致、
Takumi