This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:TCAN1463-Q1

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503373/tcan1463-q1-tcan1463-q1

器件型号:TCAN1463-Q1

工具/软件:

你(们)好

在 使用 TCAN1463时、我们发现进入睡眠模式的剂量不会将 INH 置为低电平。

说明

上电并进行一些配置后、收发器处于正常模式(EN = HIGH、NSTB = HIGH、总线上有流量)。 接收到进入睡眠命令后、处理器会设置 NSTB = LOW (仍为 EN = HIGH)。

总结:

睡眠模式: EN = HIGH、NSTB = LOW。  

此时、我们可以看到 INH 信号变为 低电平并持续~600us、然后恢复到高电平。  

我的问题是:为什么 INH 不保持低电平状态?

请注意、所有这些时间都有总线上的流量(不是 WUP 模式)。

TCAN1463连接到我们的电路板上、如下图所示:

WAKE 未连接
INH_MASK 未连接

此致

Alon Shemesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    似乎像是远程唤醒、基本上总线上的任何帧都是有效的 WUP、发生这种情况时能否捕获 INH 和 CANH/CANL 波形?

    此致、

    Sean