This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:上拉电源和放大器;电阻

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503682/txb0104-pull-up-supply-resistor

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104、TXU0204

工具/软件:

尊敬的团队:

客户反馈、 在3.3V 上拉电源下、B 端口的输入电压将受外部上拉电阻的影响:

  • 使用10k Ω 电阻器时、B 端口的电压为1V
  • 使用100k Ω 电阻器时、电压为~0V
  • 使用2k Ω 电阻器时、电压正确为3.3V

根据#1、内部阻抗似乎为~4.348k Ω、但它不符合#3、您能否帮助进行检查并向客户说明? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 输出的驱动强度为20 µA。 不应使用上拉/下拉电阻器;请参阅数据表的第7.3.5节。

    单向转换器(TXU0104 /TXU0204/TXU0304)可能是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户需要双向转换器、我们找到了客户 txs0104、我想了解这里的差异。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    今天是美国假期、因此团队已出场。 我们将在下周初回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号使用什么协议? 大多数协议不需要自动双向转换器。

    TXS 集成了上拉电阻器并且输出开漏信号。