Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
工具/软件:
你(们)好。
我正在搜索支持电力输送的 RS485解决方案。
更具体地说、我需要使用3线同时传输数据和电力。
我发现 THVD8000可以在电源上承载 RS485、但当我看到更深、更令人忧郁的内容时、我会感到困惑。
如果我在 A、B 上使用 RS485通信、这是否会测量、电力无法传输、需要另一个节点来进行自供电?
否则、如果使用 OOK 调制、而电源(可能是3V 或5V)可以承载这些 A、B 导线?
请帮助我澄清或欢迎任何建议。