This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:通过 RS485供电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505129/thvd8000-power-over-rs485

器件型号:THVD8000

工具/软件:

你(们)好。  

我正在搜索支持电力输送的 RS485解决方案。  

更具体地说、我需要使用3线同时传输数据和电力。  

我发现 THVD8000可以在电源上承载 RS485、但当我看到更深、更令人忧郁的内容时、我会感到困惑。

如果我在 A、B 上使用 RS485通信、这是否会测量、电力无法传输、需要另一个节点来进行自供电?  

否则、如果使用 OOK 调制、而电源(可能是3V 或5V)可以承载这些 A、B 导线?  

请帮助我澄清或欢迎任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD8000用于通过相同的两条线传输电力和数据的系统。 THVD8000可将 RS RS-485数据转换为高频。 电源流经低通滤波器;数据流经高通滤波器。 有关示例、请参阅图9-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    THVD8000称为 Powerbus、它是 OOK 调制 RS 485。 THVD8000本身不携带电源、这是纯数据。 但是、在电力线通信中使用该技术的原因是、您基本上可以通过适当的耦合网络将数据和电力传输到同一对电线上、从而允许在系统节点之间通过一对电线传输电力和数据。  

    Clemens 示例举一个很好的例子、其中电源是馈送到整流器和 LDO 的交流信号、但在每个示例中都不需要 LDO 或整流器、这里只是一个示例。 下面显示了一个更一般的示例:

    本质上、电源和数据耦合到同一对导线上、并在它们到达相应负载时解耦。  

    C1 - C4将允许更高频率的 OOK 数据通过、而不会有太多衰减、但会阻断直流并大幅衰减低频交流(50/60Hz)。

    L1 - L4将允许电源信号通过而不会有太多衰减、但会衰减较高频率的 OOK 数据-假定电源和电源负载上存在大容量电容-如果不存在这些、您可能会在负载/电源上看到 OOK 噪声-对于直流系统、这通常不是问题、因为直流电源通常已经具有大容量电容、但交流电源不一定具有大容量电容、因此可能会进行一些额外的滤波 这种情况下需要。  

    需要注意的一点是您可以有2个以上的节点-简单示例通常仅显示2个节点。  

    如果您对本设备感兴趣并且希望了解更多信息、我强烈建议您查看以下三个指南:

    1. THVD8000设计指南 -->这是 THVD8000标准实现的通用设计指南、也是更好地了解如何使用此器件的良好起点。  

    2. THVD8000低电压(<= 36VAC)指南 -->由于交流电源会增加一些复杂性、因此可能需要进行一些调整

    3. THVD8000高电压/低总线阻抗指南 -->有时对于较高的电压(通常大于50V)、您需要更稳健的系统、因此本指南说明了如何进行较高电压/较低总线阻抗的应用-除非您需要、否则我不会使用它、因为它更复杂。  

    此外、我们还有一个 THVD80x0计算器、可帮助您快速确定系统中的电感器和电容器的大小。  

    计算器:

    e2e.ti.com/.../7737.THVD80x0_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

    请注意、该计算器用于确定电感器/电容器大小的公式与设计指南/数据表略有不同-原因是数据表/设计指南忽略了其他 THVD8000器件的负载、这对于更低的节点数来说很好-但随着系统中添加更多节点、数据表公式不如设计计算器精确。

    这只是对该器件的非常简要的概述-因此、如果有兴趣查看我们的其他指南、或如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Parker Dodson