This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:POC 路由查询

Guru**** 2615305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503741/ds90ub954-q1-poc-routing-inquiry

器件型号:DS90UB954-Q1

工具/软件:

尊敬的。

我们目前正在使用解串器(DS90UB954-Q1)开发一个系统  

通过选择 TDK 网络来设计 POC 滤波器8.

该应用要求 L2和 R2同时连接到 RIN+线路。

我想询问相应的路线指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于25年4月18日(星期五)美国公众假期、支持将在星期一恢复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    对于 PoC 电感器、我们通常实现一个接触高速 RIN+/DOUT+引线的连续焊盘。 然后、将添加反焊盘、以便控制 PoC 电感器着陆焊盘上的阻抗失配。

    在这种情况下、您应将 L2和 R2着陆焊盘放置在尽可能靠近的位置、以便在接触 RIN+/DOUT+引线时形成连续的单个焊盘。 然后相应地添加一个反焊盘。 以下是一般近似计算。

     

    另请确保在使用954芯片设计系统时参考 FPD3通道规格(修订版0.8.1)。 并验证您是否符合自己系统中的 IL / RL 目标。

    我不知道您的 PCB 有多大、但请记住、这些元件可能会使 RIN+/DOUT+布线的布线有点困难。

    此致、

    Justin Phan