Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 工具/软件:
尊敬的。
我们目前正在使用解串器(DS90UB954-Q1)开发一个系统
通过选择 TDK 网络来设计 POC 滤波器8.
该应用要求 L2和 R2同时连接到 RIN+线路。
我想询问相应的路线指南。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1
工具/软件:
尊敬的。
我们目前正在使用解串器(DS90UB954-Q1)开发一个系统
通过选择 TDK 网络来设计 POC 滤波器8.
该应用要求 L2和 R2同时连接到 RIN+线路。
我想询问相应的路线指南。
你好、
对于 PoC 电感器、我们通常实现一个接触高速 RIN+/DOUT+引线的连续焊盘。 然后、将添加反焊盘、以便控制 PoC 电感器着陆焊盘上的阻抗失配。
在这种情况下、您应将 L2和 R2着陆焊盘放置在尽可能靠近的位置、以便在接触 RIN+/DOUT+引线时形成连续的单个焊盘。 然后相应地添加一个反焊盘。 以下是一般近似计算。

另请确保在使用954芯片设计系统时参考 FPD3通道规格(修订版0.8.1)。 并验证您是否符合自己系统中的 IL / RL 目标。
我不知道您的 PCB 有多大、但请记住、这些元件可能会使 RIN+/DOUT+布线的布线有点困难。
此致、
Justin Phan