This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:端接电阻器

Guru**** 2616065 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503006/tcan1043-q1-termination-resistor

器件型号:TCAN1043-Q1

工具/软件:

您好:

我正在使用 TCAN1043-Q1 CAN 收发器、如果 CAN 总线上有10个节点、每个节点具有120 Ω 终端电阻、则 CAN H 和 CAN L 之间的等效电阻将仅为12 Ω。

在这种情况下、这接近短路情况、或者如果连接了更多节点(每个数据表中为100个)、最大电流将流经端接电阻器?  

所以,有效的通信发生在这种情况下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABKD:

    您是正确的、如果每个节点上有120欧姆的端接电阻器、则整个总线端接将远小于 CAN 所需的60欧姆的端接电阻器、这就是为什么通常可以建议仅在两个终端节点上放置端接电阻器的原因。 您还可以选择在非端接节点上放置较大的端接值(即1.2K Ω)、在这种情况下、整体端接仍将约为60欧姆、同时还可以使用端接电阻器来减少信号反射。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Sean Guo。

    这个120欧姆的典型值是如何实现的? 什么是120欧姆,为什么不100欧姆, 150欧姆或270欧姆标准值?

    你能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABKD:

    目的是匹配120欧姆路径(电缆)阻抗。 更多有关此主题的信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf

    此致、

    Sean