请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1 工具/软件:
您好:
我正在使用 TCAN1043-Q1 CAN 收发器、如果 CAN 总线上有10个节点、每个节点具有120 Ω 终端电阻、则 CAN H 和 CAN L 之间的等效电阻将仅为12 Ω。
在这种情况下、这接近短路情况、或者如果连接了更多节点(每个数据表中为100个)、最大电流将流经端接电阻器?
所以,有效的通信发生在这种情况下?