This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:识别问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493601/tusb8042a-recognition-issue

器件型号:TUSB8042A

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 TUSB8042A 制作了原型板、但它需要多次复位(切换 GRSTz)才能被主机 CPU 识别。

主机识别器件之前的复位周期数不一致。

识别器件后、即使再次复位后、也会再次正确识别器件。

他确认其设计遵循上电顺序要求。

在 CPU 的控制台屏幕上、当识别失败时、80ff 将显示为 idPproduct。 同时、只要正确识别器件、就会显示8240。

他应该检查什么以便从一开始就能成功识别设备?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota:

     我可以先查看您的原理图吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我向您发送了客户提供的原理图、但客户告知、如果 EEPROM 编写正确、似乎从一开始就能按预期识别器件。

    如果我收到其他问题、我会告诉您。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota:

     引脚39 (SMBUSz)似乎是下拉的、如果不仅仅是 引脚39悬空、客户是否真的需要 SMBus 模式。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您查看原理图。 未组装引脚39的下拉电阻器。 仅为以防万一准备了 PAD。

    此致、

    Shoat Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他器件共享同一条 I2C 总线?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    同一 I2C 总线上没有其他器件。

    客户将 EEPROM 编程为 TUSB8042A 的默认设置、它可以正常工作。 因此、似乎必须使用 EEPROM 才能正确识别 TUSB8042A。  

    客户还注意到、在 CPU 控制台上、它显示 TUSB8042A 的 TUSB804"1"。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EEPROM 文件中的 PID/EEPROM 可能 VID 不正确?

    以前是正确的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的建议。

    客户确认从0x04修改为0x82后、控制台上的"8041"消失了。

    为了确保在没有外部 EEPROM 的情况下可以使用 TUSB8042A 吗?

    要在不使用 EEPROM 的情况下使用 TUSB8042A、是否需要出厂编程/特殊器件型号?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了确保在没有外部 EEPROM 的情况下 TUSB8042A 是否可以使用?

    是的、TUSB8042A 将在没有 EEPROM 的默认模式下工作。

    是的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们发现识别错误问题是由连接空白 EEPROM 引起的。 当移除 EEPROM 和 TUSB8042A 之间的0 Ω 电阻时、该器件会正确启动。

    同时、客户希望确保 OVERCURz/PWRCTL 引脚的行为。

    1. 当 OVERCURz 置为低电平并在过流情况消失(返回高电平状态)后、PWRCTRL 引脚是否锁存至低电平状态(禁用电源开关)? 或者 PWRCTRL 引脚是否恰好遵循 OVERCURz (无锁存器)的状态?
    2. 当 OVERCURz 置为有效时、它是否会影响(断开) DP/DM 引脚等通信线路? 或者它是否仅控制 PWRCTRL 引脚?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 OVERCURz 置为低电平且过流情况消失(返回高电平状态)之后、PWRCTRL 引脚是否锁存至低电平状态(禁用电源开关)? 或者 PWRCTRL 引脚是否仅遵循 OVERCURz (无锁存器)的状态?

     清除过流情况后、PWRCTRL 将恢复到 ENABLE 状态。OC

    当 OVERCURz 被置为有效时、它是否会影响(打开) DP/DM 引脚等通信线路? 或者它是否仅控制 PWRCTRL 引脚?

    OVERCURz 仅影响 PWRCTRL 引脚。

    好极了

    Brian