主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1、 TCAN1043HG-Q1、 TCAN1043N-Q1、TCAN1043G-Q1 、 TCAN1043、 TCAN1043H-Q1
工具/软件:
尊敬的专家:
我能否获得 TCAN1043A-Q1和 TCAN1043-Q1之间的详细区别?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我能否获得 TCAN1043A-Q1和 TCAN1043-Q1之间的详细区别?
提前感谢!
尊敬的 Mostafa:
我在这里附上了幻灯片。
e2e.ti.com/.../TCAN1043vsTCAN1043A_5F00_differences-_2800_3_2900_.pptx
此致、
Sean
尊敬的 Mostafa:
e2e.ti.com/.../14-Pin-CAN-Comparison-Matrix-_2800_1_2900_.xlsx
不确定这是否有帮助、但此处是另一个比较矩阵、上述文档应该足以进行迁移。 它们是引脚对引脚兼容器件、这意味着您可以在不更改硬件的情况下从 TCAN1043-Q1迁移到 TCAN1043A-Q1、但它们的行为有一些差异、因此可能需要修改软件。 主要区别仅在于 TCAN1043A-Q1上的 SWE 计时器、 如果收发器保持待机模式超过 4分钟、收发器将自动进入睡眠模式以省电。
此致、
Sean
尊敬的 Mostafa:
它们是类似的器件、但在同一型号中不是(即 TCAN1043H-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043HG-Q1)。 TCAN1043A-Q1是一款 具有许多行为差异的较新器件、也使用了较新的技术。 如果您正在寻找 TCAN1043-Q1的直接替换但更新版本、则选项是 TCAN1043N-Q1。 它更接近 TCAN1043-Q1、并且我们符合最新的 ISO11898-2:2024标准。 以下是 TCAN1043、TCAN1043A、TCAN1043N 之间的比较表(忽略 TCAN1473部分、这是一个 CAN SIC 部分):
e2e.ti.com/.../TCAN1043A_5F00_N_5F005F00_TCAN1473_5F00_A_5F00_Comparison.PDF
对于 TCAN1043A-Q1、 从睡眠模式转换到待机模式没有更多要求、这是一项称为 SWE 计时器(睡眠唤醒错误)的新增功能、如果收发器在待机模式下处于空闲状态、而在几分钟内不会更改为其他模式、则会强制收发器进入睡眠模式。 目的是在出现软件错误导致收发器卡在待机模式的情况下降低功耗。 如果此功能会导致系统出现问题、并且您无法修改软件、则 可能需要考虑使用 TCAN1043N-Q1、因为 TCAN1043A-Q1上无法禁用该功能。
此致、
Sean