This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1和 TCAN1043-Q1之间的详细差异

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043G-Q1, TCAN1043-Q1, TCAN1043A-Q1, TCAN1043HG-Q1, TCAN1043N-Q1, TCAN1043H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505172/tcan1043a-q1-detailed-difference-between-tcan1043a-q1-and-tcan1043-q1

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1TCAN1043HG-Q1TCAN1043N-Q1、TCAN1043G-Q1 TCAN1043TCAN1043H-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:  

我能否获得  TCAN1043A-Q1和 TCAN1043-Q1之间的详细区别?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    我在这里附上了幻灯片。

    e2e.ti.com/.../TCAN1043vsTCAN1043A_5F00_differences-_2800_3_2900_.pptx

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速答复。

    我是否可以获得更详细的分析(如果可用)? 此外、我是否可以使用本文档仅从  TCAN1043-Q1迁移到 TCAN1043A-Q1 而不会出现任何问题?  

    此致、

    Mostafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    e2e.ti.com/.../14-Pin-CAN-Comparison-Matrix-_2800_1_2900_.xlsx

    不确定这是否有帮助、但此处是另一个比较矩阵、上述文档应该足以进行迁移。 它们是引脚对引脚兼容器件、这意味着您可以在不更改硬件的情况下从 TCAN1043-Q1迁移到 TCAN1043A-Q1、但它们的行为有一些差异、因此可能需要修改软件。 主要区别仅在于 TCAN1043A-Q1上的 SWE 计时器、 如果收发器保持待机模式超过 4分钟、收发器将自动进入睡眠模式以省电。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的反馈、很抱歉您稍后回复

    我想确认我对以下几点的理解  

    TCAN1043A-Q1与 TCAN1043-Q1 (TCAN1043xx-Q1)有不同的系列? 因为正如我看到的、它们在某些方面是相似的、但它们有单独的数据表。

    此外、从睡眠模式转换到正常模式对 TCAN1043A-Q1有更多要求? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    它们是类似的器件、但在同一型号中不是(即 TCAN1043H-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043HG-Q1)。 TCAN1043A-Q1是一款 具有许多行为差异的较新器件、也使用了较新的技术。 如果您正在寻找 TCAN1043-Q1的直接替换但更新版本、则选项是 TCAN1043N-Q1。 它更接近 TCAN1043-Q1、并且我们符合最新的 ISO11898-2:2024标准。 以下是 TCAN1043、TCAN1043A、TCAN1043N 之间的比较表(忽略 TCAN1473部分、这是一个 CAN SIC 部分):

    e2e.ti.com/.../TCAN1043A_5F00_N_5F005F00_TCAN1473_5F00_A_5F00_Comparison.PDF

    对于 TCAN1043A-Q1、 从睡眠模式转换到待机模式没有更多要求、这是一项称为 SWE 计时器(睡眠唤醒错误)的新增功能、如果收发器在待机模式下处于空闲状态、而在几分钟内不会更改为其他模式、则会强制收发器进入睡眠模式。 目的是在出现软件错误导致收发器卡在待机模式的情况下降低功耗。 如果此功能会导致系统出现问题、并且您无法修改软件、则 可能需要考虑使用 TCAN1043N-Q1、因为 TCAN1043A-Q1上无法禁用该功能。

    此致、

    Sean