Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, TMUX121
主题中讨论的其他器件: TMUX121
工具/软件:
尊敬的团队:
请回答我有关2:1多路复用器 IC HD3SS3411TRWARQ1的疑问
它是否支持 HDMI 2.0信号?
它是否支持300MHz 时钟信号?
IC 的失调电压是多少?
峰峰值电压是多少?
此致、
Abhishek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abhishek:
HD3SS3411并不完全支持 HDMI 2.0、因为 HDMI 2.0 (TMDS)的数据编码方案可能会通过器件信号路径实现6Gbps (或6GHz)的传输、这意味着该器件在这种情况下不会具有良好的性能。
是的、它可以支持300MHz 时钟
3和4。
该器件没有失调电压、但具有与之类似的共模电压要求。
您要查找的信息位于数据表的建议运行条件中。

最后、我认为 HD3SS215是更适合您应用的器件
如果这对我有帮助、请告诉我、如果没有、我可以继续查看。
此致、
Kameron
尊敬的 Kameron:
感谢您的答复。
我需要2通道2:1多路复用器。 我的应用是从时钟合成器选择 HDMI 时钟和时钟。
我仅对时钟信号使用多路复用器、而不对收发器信号使用多路复用器。
您提到的器件型号有多个通道、我不需要这么多通道。
您能否验证对于 HDMI 2.0、 300MHz 时钟信号是否可以连接到多路复用器 HD3SS3411TRWARQ1?
如果没有、建议为我的应用使用任何2通道多路复用器
此致、
Abhishek
尊敬的 Abishek:
感谢您验证您是否仅通过多路复用器传递时钟信号。
在这种情况下、我们确实有更多选项。
我们可以使用 TMUX121、而不是 HD3SS3411、这是另一款具有3GHz 带宽的2;1双通道多路复用器(这应该适用于300MHz 信号、并且该器件可以在其 IO 引脚上传递0V 至3.6V 的电压、这应该足以支持 HDMI 信号的范围。
如果您有任何其他问题、敬请告知
此致、
Kameorn