This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:HD3SS3411TRWARQ1:多路复用器 IC

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502589/hd3ss3411-hd3ss3411trwarq1-mux-ic

器件型号:HD3SS3411
主题中讨论的其他器件: TMUX121

工具/软件:

尊敬的团队:

请回答我有关2:1多路复用器 IC HD3SS3411TRWARQ1的疑问

它是否支持 HDMI 2.0信号?

它是否支持300MHz 时钟信号?

IC 的失调电压是多少?

峰峰值电压是多少?

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

     HD3SS3411并不完全支持 HDMI 2.0、因为 HDMI 2.0 (TMDS)的数据编码方案可能会通过器件信号路径实现6Gbps (或6GHz)的传输、这意味着该器件在这种情况下不会具有良好的性能。

    是的、它可以支持300MHz 时钟

    3和4。

    该器件没有失调电压、但具有与之类似的共模电压要求。  

    您要查找的信息位于数据表的建议运行条件中。

    最后、我认为 HD3SS215是更适合您应用的器件

    如果这对我有帮助、请告诉我、如果没有、我可以继续查看。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的答复。

    我需要2通道2:1多路复用器。 我的应用是从时钟合成器选择 HDMI 时钟和时钟。

    我仅对时钟信号使用多路复用器、而不对收发器信号使用多路复用器。  

    您提到的器件型号有多个通道、我不需要这么多通道。

    您能否验证对于 HDMI 2.0、 300MHz 时钟信号是否可以连接到多路复用器 HD3SS3411TRWARQ1?

    如果没有、建议为我的应用使用任何2通道多路复用器

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    感谢您验证您是否仅通过多路复用器传递时钟信号。

    在这种情况下、我们确实有更多选项。

    我们可以使用 TMUX121、而不是 HD3SS3411、这是另一款具有3GHz 带宽的2;1双通道多路复用器(这应该适用于300MHz 信号、并且该器件可以在其 IO 引脚上传递0V 至3.6V 的电压、这应该足以支持 HDMI 信号的范围。

    如果您有任何其他问题、敬请告知  

    此致、

    Kameorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的建议。

    您能为此器件提供任何参考设计吗?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    目前我们没有此器件的参考设计、但下个月、TI.com 上应该会提供此器件的 EVM 和用户指南。

    此致、

    Kameron