This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:确认均衡性能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504086/ds320pr810-equalization-performance-confirm

器件型号:DS320PR810

工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

我对 DS320PR810转接驱动器的均衡性能有疑问。 我们目前采用 PCIe 第4代(16 GT)速率运行、下面显示了通道拓扑以供您参考。

转接驱动器设置配置如下:

此外、根复合体(SW)的 Tx EQ 配置为预设 P5。

但是、当观察端点(EP)的眼图时、我们注意到信号出现失真。

您可以帮助查看此案例吗?
您认为失真可能是由引起的吗 过度均衡 重定时器具有多路复用性能?

任何建议或见解都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qianwen:

    如果我正确理解您的损耗曲线、总链路损耗为9.09dB + 5.9dB + 1.7dB = 16.69dB≈17dB、这适用于 PCIe 第4代(符号频率16GHz、奈奎斯特频率16/2 = 8GHz)。 根据 PCIe 第4代规范、允许的链路损耗为28dB。 如果您的系统具有远小于28dB 的损耗预算、那么我们预计转接驱动器将会有所帮助、因为 PCIe TX 和 RX 已经可以提供足够的信号调节来保持良好的眼图裕度。 转接驱动器均衡是不必要的、可能会过大、并会增加额外一级的随机噪声。 转接驱动器适用于总损耗超过 PCIe 损耗预算的情况-您的设计人员对此项目中使用转接驱动器是否有特定原因? 如果我理解不正确、请纠正我。

    我们的 Gen 5转接驱动器中的"默认"EQ 设置是中等均衡、在损耗非常低的情况下、6dB 增益可能会使信号过均衡并导致失真。 您可以通过将 EQ 设置设置为 EQ 指数0进行实验、这是8GHz 时具有3dB 增强的最小均衡设置、并观察眼图的形状是否变得更加正常。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的支持。  

    我想更正之前共享的通道损耗曲线-其中不包括开关(SW)和端点(EP)的封装损耗。 EP 封装会产生大约2dB 的损耗。 虽然 SW 封装的确切损耗未知、但由于它是 PCIe Gen5交换机、我们假设它遵循典型的 Gen5根复合体指南、在8GHz 时约为5dB。

    考虑到这一点、总通道损耗应为:
    17dB (通道)+ 5dB (SW PKG)+ 2dB (EP PKG)= 24dB

    该系统最初是为 Gen5操作而设计的。 由于32Mb/s 的高通道损耗 GT、转接驱动器设置是在初始设计阶段确定的、没有针对第4代操作进行调整。

    我们一定会尝试您的建议调整。 我有一个后续问题:
    正如我所理解的、转接驱动器主要用于补偿前置通道损耗。 在本例中、前置通道损耗约为14dB。 鉴于此、为什么6dB CTLE 增益会导致过度均衡? 如果您能就这种行为提供任何见解、我将不胜感激。

    BR

    王前文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qianwen:

    据我了解、转接驱动器主要用于补偿前置通道损耗。 在本例中、前置通道损耗约为14dB。 鉴于此、为什么6dB CTLE 增益会导致过度均衡?

    根据我过去在许多客户项目中的经验、插入损耗和 EQ 增强之间的相互作用不是很清楚、因此可以通过这种方式精确计算。 尽管损耗和升压在奈奎斯特频率下由幅度表示、因此我们可以轻松比较 dB 图、但这种简化不考虑损耗曲线和 CTLE 放大器的完整频率响应曲线。 由于 EQ 增强无法对实际系统的插入损耗进行完美补偿、因此差异会导致非理想行为、尤其是在考虑放大器线性度以及与 PCIe 预设或接收器 EQ 的交互等其他因素时。 因此、通常有必要在制造电路板后在实际系统中手动测试和调整转接驱动器 EQ。

    在您的情况下、对于系统的独特条件、"EQ 指数默认值"设置可能具有过多的增强或不兼容的滤波器形状、然后在最终的接收器眼图中没有很好地混合、即使8GHz 下的6dB 增益似乎可以正常工作。 但在相反的趋势下、我看到许多应用、其中介质转接驱动器设置(中等 EQ 增强)会导致比预期更长的覆盖范围扩展(涵盖大量插入损耗)。 在这些情况下、我假设转接驱动器 EQ 恰好混合良好。

    我们提供 了一份 有关转接驱动器均衡的应用手册、您可能会发现该手册涵盖了我在这里讨论的大部分要点以及一些额外内容。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。 我们将继续调整 EQ 指数、并观察它是否提高了眼图质量。 我们会在您有任何发现时及时更新您的信息。