请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB971-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
希望您做得好。
我们将评估971的功耗。 从数据表信息可以看出、总最大额定功率约为400mW~450mW。
但这违反了我们的摄像头规格要求。
我们的条件与客户的设计不匹配。
我们需要您帮助、以便根据以下条件检查功耗:
- CSI-2:2通道+ 1 CLK
- 1Gbps/每个通道
- 总 BW:<1Gbps
根据上述情况、我是否可以知道的总功耗是多少 VDD_1P8_xxx 的基础知识 电流?
期待您的答复。
谢谢你。