This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:功耗查询

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504113/ds90ub971-q1-power-consumption-inquiry

器件型号:DS90UB971-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

希望您做得好。

我们将评估971的功耗。 从数据表信息可以看出、总最大额定功率约为400mW~450mW。

但这违反了我们的摄像头规格要求。

我们的条件与客户的设计不匹配。

我们需要您帮助、以便根据以下条件检查功耗:

  •  CSI-2:2通道+ 1 CLK
  • 1Gbps/每个通道
  • 总 BW:<1Gbps

根据上述情况、我是否可以知道的总功耗是多少  VDD_1P8_xxx 的基础知识 电流?

期待您的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    遗憾的是、在这种情况下、我们没有器件特性数据可用于功耗。  您能否分享客户摄像头规格中的功耗要求? 谁是客户?

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lucas:

    我无法在此处透露信息、我将在 WebEx 上给您留一条消息。

    因此、没有工具可以帮助根据特定条件评估功耗?

    根据我们的条件、我们预计功耗应低于150mW。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我们没有估算功耗的工具。 数据表中给出的值可被视为最坏情况下的功耗。 在这种情况下、我预计功耗将高于150mW。

    此致、

    Lucas