This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:功能安全材料

Guru**** 2899060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506009/ts3usb221a-q1-functional-safety-material

器件型号:TS3USB221A-Q1

工具/软件:

你好

我正在从事一个符合 FUSA 要求的项目。
该项目的安全复杂性是进行 ASIL B、FMEDA 分析的必要条件。

我最初尝试从 FAE 和销售团队获取安全材料(包含故障率和故障模式)、但他们告诉我、FUSA 文件尚未准备就绪。

因此、我可以使用 IEC62380计算故障率。
您能帮助我获得以下信息吗?

目录:IEC/TR 62380:2004-08、第一版
类别:集成电路(第7节)
类型详细信息:?
技术:?
材料基板:?
软件包故障率:?
热阻:?
接口电路:?
晶体管数量:?
制造年份:?

其他制造商的芯片的示例↓
目录:IEC/TR 62380:2004-08、第一版
类别:集成电路(第7节)
类型详细信息:MOS (硅、标准电路)线性电路
技术:双极、BiCMOS (高压)
材料基板:环氧树脂玻璃(FR4、G-10)
封装故障率:根据封装对角线环氧树脂(塑料封装)两行连接封装来确定封装故障率
热阻:制造商给出的结至环境热阻(R_ja)
接口电路:非接口
晶体管数量:1865
制造年份:2022年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细 MPN:TS3USB221AQRSERQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    某些信息不能在公共论坛上共享。 请让现场团队直接联系 BU。  
    我会注意到、我们目前没有此器件的功能安全文档。

    谢谢、
    Rami