This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS202E:能否使用外部电源为 V+和 V-电源轨供电?

Guru**** 2882390 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1871, TRS202E, TLV1811, GD65232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502235/trs202e-can-i-power-the-v-and-v--rails-using-an-external-supply

器件型号:TRS202E
主题中讨论的其他器件: TLV1811、TLV1871 GD65232

工具/软件:

大家好、提前感谢大家的帮助。

我想看看是否可以使用外部+12V /-12V 电源为 TRS202E 的 V+和 V-电源轨供电。  我不知道电荷泵电容器(数据表中的 C1和 C2)。  这是一个漫长的故事,为什么我更喜欢这样做,如果你喜欢的话,很高兴与你一起。  数据表中似乎几乎暗示这可以正常工作、但我想先与您联系。

谢谢、

David Stadille

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我认为我以前没有见过这种尝试、但我的假设是它不会起作用。 我之所以这样说、是因为当我使用了带有不正确电荷泵电容器的 RS232器件时、我最终看到器件进入"锁定"模式、在该模式下、器件在接收端和发送端都无法工作。 我认为它需要激活电荷泵才能使器件真正工作。

    关于为什么我更喜欢这样做是一个很长的故事,如果你喜欢,很高兴带你去。

    我总是愿意听到一个好故事。  

    您是否需要可以自行提供+12/-12V 电源轨的器件? 您可能需要查看此器件: https://www.ti.com/product/GD65232

    否则、我们没有能够输出+/-12V 的器件。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您发送编修。  我们的应用需要较大的波动、因为我们将发送数据的接收器具有非标准阈值(它们是一种传统的自制设计、长话短说)。  此外、我们还注意到、使用通过电荷泵设备实现 PCA-232的 PC 卡时、摆幅的幅度会随着时间的推移而减小(我们必须不断地插入和拔下上述自制接收器的 RS)。   当我们使用旧学校75185设备(我们为其提供+/- 12V 轨道)时,轨道保持,一切都很好。   那么、为什么不只使用您可能会问的75185s 呢?  在 即将推出的 ATE 系统中、我们将需要40对 TX/RX、完全15kV ESD、尽管我知道75185相对于 ESD 而言非常坚硬(且额定值过低)、但我需要14种此类器件、可用功率有限。   75185需要相当数量的果汁。  

    导致我考虑使用外部电源为器件供电的因素之一是 V+和 V-的最大额定值为+/- 14V。  即使输入电压为6V、电容倍增器也无法提供14V 电压。  这似乎是一个微妙的邀请,允许外部力量。  

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有电荷泵、RS -232收发器本质上只是反相电平转换器。 您可以使用24V 比较器自行构建。 对于变送器、请使用任何具有推挽输出的比较器(例如 TLV1811/2)、基准电压为 VCC (LOGIC)/2;添加约为300 Ω 的串联电阻器以限制输出电流。 对于接收器、请使用具有单独接地的比较器(例如 TLV1871/2)、基准电压略高于0V、以确保断开的输入输出为高电平;为了符合 RS -232规范、5 kΩ 在总线输入端添加一个接地电阻器。 根据需要添加单独的 ESD/TVS 元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的背景。 75185可能会与我之前建议的 GD65232设备类似。 不确定使用该建议可以节省多少电量。  

    Clemens 方法可能是一种更好的方法、因为您可以更好地控制输出阻抗(这可以帮助解决功率问题)、尽管使用40倍 T/Rs、您可能仍然会看到对功率的很大依赖。 我不确定如何在不修改接收器上输出阻抗或接地电阻的情况下降低该电阻。 (没有电荷泵会有所帮助、因为那些只是消耗掉电流)。 在这种情况下、您可能希望提高电源轨的输出电流能力。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,非常感谢你在这里的建议,我可能实际上实施你建议的系统.  但我也想看看外部电源问题的底部。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 我仍然想知道我们是否无法从外部为 V+和 V-端子供电、再说一次、这是因为数据表中所述的限值超出了电荷泵产生的限值。  似乎他们打开了此选项。  是否有一些老计时器(我自己50万岁)可以给我们读一读?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的耐心等待、Bobby 今天不在办公室、但明天会回来。 请期待2025年04月23日 的答复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V+/V−电源经过稳压、因此从理论上讲、电荷泵应在电压过高时停止开关。 但是、无论出于何种原因、如果有一个开关步骤、那么电压倍增器也会在另一个方向上用作电压减半、并尝试将 VCC 提高到6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    遗憾的是、我可能是此器件的旧计时器。

    我90%确信器件不会工作、因为它需要电荷泵正常运行。 V+/V-上的较高电压可能会像 Clemens 指出的那样导致反向偏置、从而可能损坏 C1/C2电荷泵电路。

    问题是、该器件在裸片上重新设计、以便在300mm 晶圆中制造(旧裸片使用150mm 和200mm)。 因此,对于未来的项目,你可能会开始获得新的模具。 我们有一个适用于2T/2R RS232器件的评估模块(内部)。 我可能必须自己在实验室中测试、但这可能需要一段时间、因为我认为我需要从营销工程师那里获得帮助来获取新的裸片样品(如果我尝试自己获取样片、我们最终会得到将停产的旧裸片、这可能不会有所帮助)。  

    您是否有需要了解的具体时间范围? 我担心可能需要2周的时间来保护样品。 (假设新模具现已投入生产).........  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的想法克莱门斯:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、  

    感谢您对此的建议。  好的、也许我会重新思考这个。  我不想让你去一堆麻烦。  这适用于我们正在构建的 ATE 系统、虽然我们最终将一次测试多达320个设备(在一系列机柜中)、但我们可能在未来一年左右只会建立几个这样的测试站。  我可能会去的方向克莱门斯建议的早期。  并尝试获得不会随时间、ESD 和大量 TX/RX 通道下降的实心电压轨。  我如何向你们反馈我最终提出的内容?  

    Dave


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    没问题。 如果您有更多新闻、请更新我们。

    如果您改变主意、希望我看看是否尝试修改 EVM 上的器件、我可以帮您完成此操作。 只需要时间即可获得正确的样本。

    - Bobby