工具/软件:
感谢你的帮助。
我有麻烦。
我已经为两相步进电机开发了一种控制器件。
两相步进电机具有一个 A/B 相位输出编码器(RS422驱动器输出)。
该编码器的输出是我开发的控制器件的输入。
我正在为输入器件使用线路接收器 AM26C32IPW。
然而,它已经随着时间的推移而分解。
差分输入结果的输出异常。
我无法确定原因。
从电路板上移除损坏的 AM26C32IPW 并进行检查时、我发现只有一个输入端子的阻抗非常小。
下表显示了测量 VCC 与输入端子之间以及 GND 与输入端子之间阻抗的结果。
引脚信号 VCC GND
----------------------------------------------------------------------------------------
1A A 相+ 252kΩ 3.2MΩ
1b 相 A - 3.2MΩ Ω 250kΩ
2A B 相+ 252kΩ 3.2MΩ
2B 相位 B - 2.9MΩ Ω 0.57kΩ
3A 相位 Z + 252kΩ 3.2MΩ Ω
3B 相位 Z - 3 2MΩ 252kΩ
4A 未使用 - -
4B 未使用 - -
----------------------------------------------------------------------------------------
只有引脚2B 和 GND 之间的阻抗为低电平(0.57kΩ)。
此故障发生在多个器件中。
但是、它在 A、B 和 Z 相随机发生
您认为此故障模式的原因是什么?
提前感谢您。