This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BIPHPR 的 QC 问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504545/tusb4020bi-the-qc-issue-for-tusb4020biphpr

器件型号:TUSB4020BI

工具/软件:

您好、

我们已订购 TUSB4020BIPHPR、该器件存在一些 QC 问题:

1、芯片的针脚  在使用 SMT 技术后变为黑色,这是正常的还是不是?

2. 卷盘上有两个不同的批次追踪代码:

3.一个卷盘中的导联线不同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

      让我看看我们的 PE、 在本周回复您。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请帮助检查是否有任何反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    芯片的针脚  在使用 SMT 技术后变为黑色?
    1. 照片不清楚、无法检查黑色变色。 我们能否在右侧(45A9GTW)获得较高的 MAG 图片或预 FA、以检查是否存在模具碎屑? 客户是否存在可焊性问题?
    Unknown 说:
    一个卷带中的 leadfream 不同:

    这对于标准引线框来说是正常的。 y 形圈的位置将取决于器件在引线框中的位置。

    好极了

    Brian