This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:显示挂起问题

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506382/sn65dphy440ss-display-hanging-issue

器件型号:SN65DPHY440SS

工具/软件:

您好、亚马逊正在 耳机应用程序中使用 sn65dphy440s、并且发现了一些问题。  

他们的软件团队在低内容图像流使用案例中报告了显示挂起问题。 到目前为止、我们的三种情况表明、此问题与在 HS 空闲模式下、在重定时器输入端的 DSI 接口上观察到的高于预期电压(> 450mV)有关。 日志还显示显示显示数据流已中断。 在长时间显示器串流几个小时期间发现此问题。


我们的主要假设是、重定时器没有提供 HS 模式所需的正确端接、从而导致其输入端的电压电平超出规格。 在下面的一些捕获图中、我们观察到 DSI_N 信号上的空闲电压高于500mV。

我们希望您能在这里提供见解、以便重新审视该问题以及如何缓解该问题。 我们是否可以访问任何特定的 SW 寄存器来读取状态? 另外、如果您需要任何特定的捕获、请告知我们。

重定时器输入显示在 HS 空闲期间 DSI_DATA_N 高于500mV。

在故障期间缩放

重定时器输出显示无活动

它们仅使用一条信道 DA0进行数据传输。 是的、我们看到多个器件存在此问题。

我们确实验证了 THS-exit 的时序是否大于100ns (~900ns)。以下是在无限持续模式下捕获的数据。 我们可以清楚地看到、当发生故障时、DSI HS 空闲电平电压电平超过400mV。

请帮助解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cal:  

    客户能否向我们发送原理图、以便我们更好地分析这个问题?

    观察波形可以发现、源振幅似乎太大。 可以调低这个值吗?

    此外、您还可以调整寄存器0x0E 以更改 HS TX 处的电压摆幅。  

    另请注意、如果 HS 信号振幅超过数据表描述的最大值、则器件可能进入 LP 模式、认为源是完成传输 HS 信号的。  

    请告诉我。  

    此致、
    j