This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:当存在输入波形时无 MIPI CSI 输出

Guru**** 2864010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504913/sn65dphy440ss-no-mipi-csi-output-when-input-waveform-is-there

器件型号:SN65DPHY440SS

工具/软件:

您好、

我正在设计一个采用300mm 长 FPC 的摄像头板。 考虑到  FPC 的长度、添加了 SN65DPHY440SS。 当 PCB 和 FPC 恢复时、我根本没有发现 MIPI CSI 传输。 在调试期间、我可以在 SN65的输入侧看到 MIPI CSI 信号、但根本没有输出波形。 请参阅下面的波形、 可以识别在 SN65 IC、LP 和 HS 信号的输入端口测量的绿色信号。 但在 IC 输出侧测量的蓝色 HS 信号 几乎为零。

另一项测试是通过移除 SN65 IC 并直接连接 PCB 上的输入焊盘和输出焊盘来执行的。 MIPI CSI 运行正常。  

您能帮助提供一些关于这方面的想法吗? 之前很多次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享原理图? 我可以回顾一下、看看是否存在实施问题。

    您是否尝试过多个 SN65DP440SS 器件、或者仅在一个器件上看到此问题?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这里没有专门的东西、即从摄像头到 SN65DPHY 的 CSI 输入、并需要从重定时器到 SOC 的输出。 SN65DPHY 由1.8V 电源轨供电。 我们有10块电路板存在相同问题。 我们尝试在其中2个电路板中移除 IC 并对 PCB 上的输入/输出焊盘进行蓝线连接、CSI 传输都可以固定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RSTN 原理图、应将200nF 电容器连接到 GND。 否则、根据所示结果、实现看起来正常。 为了确保、您能否检查您的上电序列是否符合数据表要求?

    您是否能够 在上电后通过将 RSTN 驱动为低电平来复位器件? 这将有助于确定 RSTN 信号是否是问题所在。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    THx 作为反馈。 我将更换 RSTN 上限、并通过下拉 IC 来尝试复位 RSTN。

    至于上电序列、在此设计中、不控制 RSTN、因此没有要控制的上电序列。

    此外、我还注意到了数据表中的另一个参数"差分输入共模电压 HS 接收模式 V (cm_rx)。该参数定义为最小70mV、最大330mV。 我的问题是、如果输入电压超过最大值 值(绿色输入 HS 信号似乎很小)、它是否会触发任何保护协议、然后 IC 会自行关闭?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RSTn 不受控制、因此没有要控制的上电序列。

    您可以通过将电容器值更改为 GND 来调整 RSTN 的上升时间、而无需实际控制信号。 其目的是减缓 RSTN 的上升速度、使其符合 TD1规格。

    如果输入电压超过最大 值(绿色输入 HS 信号似乎微不足道)、它是否会触发任何保护协议、然后 IC 会自行关闭?

    如果 HS 信号电压超过最大值、器件可能会恢复到 LP 模式。 这会导致 TX 侧的任何高速传输中断。  

    另一个要检查的问题:运行该测试时、DACP/N 上是否存在时钟信号?

    此致、

    Shane