Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA9555
主题中讨论的其他器件:TCA9535、
工具/软件:
大家好、我有关于使用 I/O 扩展器通过 TCA9555或 TCA9535驱动 LED 时的 I/O ICC 的问题。 当 LED 处于关闭状态时、是否可以计算 I/O 输入引脚在设定值处的额外击穿电流?
假设在 I/O 扩展器 Vcc 为5V 的情况下、I/O 引脚设置为输入、并且基于~0.9V 的 LED 正向电压(由漏电流生成)和3.3V 的较低 LED 电压轨、输入引脚保持在大约2.4V。
- 使用 TCA9555时、由于每个 I/O 引脚上内置100k 上拉电阻器、是否也会出现更高的 ICC 电流?
- 对于这两个器件(或者只有 TCA9535提供了1. 如果正确)有没有方法我们可以计算输入级上的额外击穿电流是从该较低的输入电压? 这种额外的电流是否会损坏器件?
- 当该引脚设置为输出状态并被驱动为高电平时、这是否有任何一个适用?
感谢你能抽出时间。