This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:有关时钟频率

Guru**** 2854300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507623/tmds1204-regarding-in-clock-frequency

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

工具/软件:

你(们)好

我们计划将 TMDS1204RNQR 与 Versal FPGA 配合使用、用于 HDMI TX 和 RX。 我们每个 Gty 收发器只有3个通道用于 TX 和 RX。

关于 TX:数据对、我们可以映射到 3Gty TX 通道、但对于时钟、我们需要了解如何提供这些通道。 请告知我们 in_CLKN 时钟频率。

关于 RX: 我们想知道 RX 是否需要重定时器。 如果 用于 RX、则 必须使用 RCLKOUTN、还是可以将 OUT_CLK 用作 Gty 基准时钟的输入?   当重定时器用作受电方时、RCLKOUTN 是否可以被保持为 NC? 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Unknown 说:
    请告知我们 in_CLKN 时钟频率。

    这由电源供电。 如果源使用 TMDS HDMI 信号、则根据 HDMI 2.0规范、这是150MHz。 如果您使用 FRL HDMI、该通道将用作数据通道3、因此需要。  


    Unknown 说:
    关于 RX: 我们想知道 RX 是否需要重定时器。 如果 用于 RX、则 必须使用 RCLKOUTN、还是可以将 OUT_CLK 用作 Gty 基准时钟的输入?   当重定时器用作受电方时、RCLKOUTN 是否可以被保持为 NC? 请告知我们。

    是否需要重定时器将取决于源端和接收端之间的布线长度。 RCLKOUT 不是必需的、但当应用需要单独的 HDMI 时钟和数据线路径时、需要。 如果对拉电流/灌电流没有要求、OUT_CLK 可用作基准时钟的输入。
    如果不使用、RCLKOUT 可以保持 NC。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们仅在传输和 HDMI 2.0中使用重定时器、请告知此 IC 是否等同于 SN65DP159RGZR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TMDS1204不会以与 SN65DP159相同的方式发出条件信号。  
    SN65DP159使用嵌入式时钟数据恢复功能来清除源中的高频和随机抖动(如果它在重定时器模式下运行)、同时支持自适应和固定均衡以消除 ISI 抖动。 TMDS1204仅支持固定均衡、以消除 ISI 抖动、并且没有时钟数据恢复功能。  

    总而言之、在功能方面、SN65DP159可以执行 与 TMDS1204相同的操作、但 SN65DP159的功能超出了 HDMI 2.0中的 TMDS1204。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j